This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:连接到 BOOT 引脚的电容器导致压降过大

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328569/lmr51450-the-capacitor-i-connected-to-the-boot-pin-causes-excessive-voltage-drop

器件型号:LMR51450

我使用 LMR51450创建的电路在输入端提供22.2V 的电压、在输出端提供5V 的电压。 在创建此电路时、我根据数据表中的值进行了设计。 在数据表和 Webench 内置的电路中、根据记录、应在 Boot 引脚和 SW 引脚之间添加一个容值为0.1uF、额定电压超过16V 的陶瓷电容器。 当我在 Cadence pspice 上运行该电路时、输出电压为0.7V、但当我移除电容器时、我得到的电压值约为5V。 我增大了和减小了电容值、但没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将该设计发布在 webench 上、我也尝试了该设计、但结果仍然相同。 当我打印此电路的 PCB 时、我不想因为自举电容器而出现问题、您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Buse、您好!

    我下载了 SPICE 模型并按照您的设计向原理图添加了条目、我的运行会产生5V 输出。  没有理由认为该模型不能正常工作。   

    您能下载一个新模型并像我一样在原始电路中编辑这些值吗?我认为这样对您很有效。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 David、我将再次尝试、但 我很放心电路能够正常工作、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Buse、您好!

    如果遇到问题、可以随时重新打开主题帖、谢谢。

    大卫。