This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100:BQSTUDIO 错误代码1721化学编程失败

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325696/bq34z100-bq34z100-bqstudio-error-code-1721-chem-programming-failed

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我有与在前几个线程中看到的错误相同的错误。 我正在使用的评估模块似乎包含 bq34z100G1。

使用 bq34z100g1目标对监测计进行校准后、我没有遇到任何问题。  

我无法对化学成分进行编程、我假设原因是该器件再次显示为0100_0_06、这不在电量监测计列表中。  

我认为我应该"通过 BQStudio 中的编程插件将固件上传至器件"来解决此问题。

我正在查看固件。 我认为需要这个、"bq34z100_v2_02_00_31.exe"。   

然而、我看了编程、我发现我需要一个 bqfs 文件来进行编程。  

我是在看错的东西吗?  有人可以澄清一下。 是否有相关文档可供参考、以说明如何执行此操作?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    您将需要运行.exe 文件。 它将下载指定文件目录中必要的固件文件。 然后、您可以将 srec 文件编程到 电量监测计上。 最后、您可能需要将 bqz 文件复制并粘贴到下载 BQStudio 的"config"文件夹中。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、以防有人遇到同样的问题。 EVM 用户指南 中包含 化学程序部分、然后是芯片编程部分。

    请确保反向执行此操作。 下载所使用监测计的固件、运行 TI 文件夹中的 exe、然后在 BQ Studio 打开后运行编程页面上的 srec 文件。