主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
我有与在前几个线程中看到的错误相同的错误。 我正在使用的评估模块似乎包含 bq34z100G1。
使用 bq34z100g1目标对监测计进行校准后、我没有遇到任何问题。
我无法对化学成分进行编程、我假设原因是该器件再次显示为0100_0_06、这不在电量监测计列表中。
我认为我应该"通过 BQStudio 中的编程插件将固件上传至器件"来解决此问题。
我正在查看固件。 我认为需要这个、"bq34z100_v2_02_00_31.exe"。
然而、我看了编程、我发现我需要一个 bqfs 文件来进行编程。
我是在看错的东西吗? 有人可以澄清一下。 是否有相关文档可供参考、以说明如何执行此操作?
提前感谢您。