This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813-12WCSPEVM:无法在 TCM 模式下控制所有4个 RGB LED

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813-12WCSPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328313/lp5813-12wcspevm-unable-to-control-all-4-rgb-leds-in-tcm-mode

器件型号:LP5813-12WCSPEVM
主题中讨论的其他器件: LP5813

您好!  

我们目前正在使用 LP5813-12WCSPEVM 评估板来了解其功能并将其用于我们的某个产品。

我们已经使用主机控制器对其进行了设置、并遵循第10.2.3.5页中提到的示例:50 (在 LP5813数据表中):https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp5813.pdf?ts =1708685027582&ref_url=https%253A%252F%252F

所有跳线均采用评估板中所示的默认设置(在 https://www.ti.com/lit/ug/snvu868/snvu868.pdf?中的图2-2、ts = 1706011541076&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLP5813-12WCSPEVM)。

这会以白色点亮 LED D1和 D2、但 D3和 D4没有响应。

我们按照图2-3所示的说明对直接模式进行了测试、并且所有 LED D5至 D8均处于开启状态。

这是否是 TCM 模式的问题、或是否有不同的设置可供启用?

对这一问题的任何见解都将是有帮助的。

谢谢!
此致、
尚米斯·科珀拉瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chamith:

    我们的专家目前不在办公室。 他会 在下星期二前回复你。 感谢您的理解。
    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chamith:

    我怀疑对于未亮起的 LED、"自主控制启用"设置为"启用、自主模式"。

    尝试"LED 驱动器模式选择和配置"面板-选择"扫描驱动模式4次扫描"、扫描顺序 OUT0、OUT1、OUT2和 OUT3。  双击其中一个 LED 集(LED_A0)。  

    在 LED Config.vi 中、点击"State & DC & PWM Configure"选项卡。  在左侧点击所有 LED (LED0、LED1、LED2、LM3E3除外)、并确保它们都为绿色。  然后将"LED Enable"设置为 Enabled、将"Manual PWM setting"设置为55、将"Manual DC"设置为55、将"Auto DC setting"设置为00、将"PWM Phase Align Method"设置为正向对齐、将"指数 调光曲线使能"设置为 Disabled、将"Autonomous Control Enable"设置为 Disabled、手动模式。  这会将所有绿色 LED 配置为相同的设置。  然后退出 vi。   

    选择"Chip EN and Configure"选项卡。  启用"芯片启用"后、点击"Update CMD"按钮。  然后所有 LED (D1 - 4)应亮起。

    现在,如果你能解释如何让动画引擎打开,我会很高兴...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想出来了。  您需要在"自动直流设置"框中输入一些内容(55个作品)、以便让动画引擎打开 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    很抱歉这么晚才回复。

    看来你已经解决了这个问题。 如果您有任何疑问、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared