主题中讨论的其他器件: LP5813
您好!
我们目前正在使用 LP5813-12WCSPEVM 评估板来了解其功能并将其用于我们的某个产品。
我们已经使用主机控制器对其进行了设置、并遵循第10.2.3.5页中提到的示例:50 (在 LP5813数据表中):https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp5813.pdf?ts =1708685027582&ref_url=https%253A%252F%252F
所有跳线均采用评估板中所示的默认设置(在 https://www.ti.com/lit/ug/snvu868/snvu868.pdf?中的图2-2、ts = 1706011541076&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLP5813-12WCSPEVM)。
这会以白色点亮 LED D1和 D2、但 D3和 D4没有响应。
我们按照图2-3所示的说明对直接模式进行了测试、并且所有 LED D5至 D8均处于开启状态。
这是否是 TCM 模式的问题、或是否有不同的设置可供启用?
对这一问题的任何见解都将是有帮助的。
谢谢!
此致、
尚米斯·科珀拉瓦