This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:IC 机身温度过高4系列

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328207/bq25703a-the-ic-body-is-too-hot-4-series

器件型号:BQ25703A

迪尔斯

  问题 描述如下、

  无电池、VBUS 19V、由适配器提供、SYS 输出至负载电源、电池串数从2变为4、IC 变为 HOT。

所有测试均在取下电池的情况下:

设置2个灯串、VBUS 19V、VSYS 6V、正常;

设置4系列、VBUS 19V、VSYS 12V 或16V、IC 体热严重;

毫无疑问、IC 此时应该处于降压模式为负载供电、而 MOSFET 是外部的、这怎么会很烫。

这让人怀疑 IC 此时应该处于降压模式、由于降压控制、它的 MOSFET 是外部的、IC 的身体怎么会这么热。

e2e.ti.com/.../gwi_5F00_19v_5F00_pwr_5F00_mb_5F00_v10_5F00_20231221b_2800_2_2900_-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    如果不进行任何温度测量、我就不知道 IC 有多热。 通常、IC 不应比 FET 更热。 如果您发现设计异常、我建议您订购 BQ25703AEVM 并将您的设计与 TI EVM 进行比较。  

    此致、