请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 迪尔斯
问题 描述如下、
无电池、VBUS 19V、由适配器提供、SYS 输出至负载电源、电池串数从2变为4、IC 变为 HOT。
所有测试均在取下电池的情况下:
设置2个灯串、VBUS 19V、VSYS 6V、正常;
设置4系列、VBUS 19V、VSYS 12V 或16V、IC 体热严重;
毫无疑问、IC 此时应该处于降压模式为负载供电、而 MOSFET 是外部的、这怎么会很烫。
这让人怀疑 IC 此时应该处于降压模式、由于降压控制、它的 MOSFET 是外部的、IC 的身体怎么会这么热。
e2e.ti.com/.../gwi_5F00_19v_5F00_pwr_5F00_mb_5F00_v10_5F00_20231221b_2800_2_2900_-_2800_2_2900_.pdf