This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:轻负载时效率低

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328128/lm25180-q1-low-efficiency-in-light-load

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25180

您好、

我的客户正在使用 LM25180设计3通道隔离式电源。

输入电压为12V、输出电压为15V。 变压器的电感为25uH、匝数比为12:18:18:18 (12:12:12:12:12、它们有两个选择)

在它们的测试期间、如果三通道负载都是5mA、则输入电流将为100mA。

它们是巨大的空闲损耗、可导致低效率、远低于我们下面的 EVM。 你知道什么会导致它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    这可能是由变压器中的损耗引起的。 我建议查看我们 EVM 中使用的变压器、看看客户设计中使用的变压器的性能是否相当。  

    谢谢。

    理查德