请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25180-Q1 主题中讨论的其他器件:LM25180
您好、
我的客户正在使用 LM25180设计3通道隔离式电源。
输入电压为12V、输出电压为15V。 变压器的电感为25uH、匝数比为12:18:18:18 (12:12:12:12:12、它们有两个选择)
在它们的测试期间、如果三通道负载都是5mA、则输入电流将为100mA。
它们是巨大的空闲损耗、可导致低效率、远低于我们下面的 EVM。 你知道什么会导致它?