This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:在 BQstudio 中无法检测 EV2300 HPA002 (TI-2003 Verison)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ4050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327659/bq4050-ev2300-hpa002-ti-2003-verison-not-detectable-in-bqstudio

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400
您好、TI 团队:

在将 EV2300 HPA002 (TI-2003 Verison)连接到我们的笔记本电脑后、我们便准备了该套件。 我们打开了 BQStudio、该器件未检测到 EV2300。 在 Device Manager (设备管理器)>> USB device (USB 设备)中、它将显示 Unknown Device (未知设备)。

在论坛上搜索之后、我们得到驱动程序链接、即  EV2300a_5F00_Device_5F00_Driver_5F00_Installer_5F00_Multilanguage_exe。

在我们的笔记本电脑中安装上述驱动程序后、在设备管理器下、我们可以看到附件 pdf 的 image1、但在 BQStudio 中未检测到。

正如我们使用万用表进行检查时、我们在 I2C 块上无法检测到 Vout 引脚上的任何电压。
我们还与 bq4050电量监测计的 SDA、SCL 和 GND 引脚与 EV2300的 I2C 块连接相连、因此 bqstudio 无法检测器件。 (附件  pdf 中的图片2)。


我们的疑问是、是否有任何 EV2300特定器件的最新驱动程序用于支持 Windows 11。

否则、我们如何使用 BQStudio 读取 bq4050电量监测计的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpan:

    您可以尝试下载该 驱动程序 、看看它是否正常工作。 但是、我要注意的是、我已经尝试完成操作、无法让 bqStudio 检测到 Windows 11上的 EV2300。 我建议您购买 EV2400、它在使用 Windows 11方面取得了更大的成功(有一些用户报告了一些问题)。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Nick。

    EV2400可能适用于我们的 Windows 11。 我们必须购买这一个、然后我们会进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpan:

    如果 EV2400仍有问题、请打开新主题。

    此致、
    尼克·理查兹