Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ4050, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 EV2400
您好、TI 团队:
在将 EV2300 HPA002 (TI-2003 Verison)连接到我们的笔记本电脑后、我们便准备了该套件。 我们打开了 BQStudio、该器件未检测到 EV2300。 在 Device Manager (设备管理器)>> USB device (USB 设备)中、它将显示 Unknown Device (未知设备)。
在论坛上搜索之后、我们得到驱动程序链接、即 EV2300a_5F00_Device_5F00_Driver_5F00_Installer_5F00_Multilanguage_exe。
在我们的笔记本电脑中安装上述驱动程序后、在设备管理器下、我们可以看到附件 pdf 的 image1、但在 BQStudio 中未检测到。
正如我们使用万用表进行检查时、我们在 I2C 块上无法检测到 Vout 引脚上的任何电压。
我们还与 bq4050电量监测计的 SDA、SCL 和 GND 引脚与 EV2300的 I2C 块连接相连、因此 bqstudio 无法检测器件。 (附件 pdf 中的图片2)。
我们的疑问是、是否有任何 EV2300特定器件的最新驱动程序用于支持 Windows 11。
否则、我们如何使用 BQStudio 读取 bq4050电量监测计的值。