This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:如何通过 bqstudio 正确地对图像文件进行编程来监测计?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328188/bq27427evm-how-to-correctly-program-image-file-to-gauge-via-bqstudio

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27427BQSTUDIO

尊敬的先生:

       我想使用 bqstudio 将 GMFS 文件编程为 BQ27427 EVM。

但 在按 下面所示的执行 FW 后似乎不起作用。  

您能教我如何操作吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    您好像在正确的路径上、将 gm.fs 文件编程到电量监测计上。 在此页面上、您必须点击"program"按钮、而不是"Execute FW"按钮。 这将使用您指定的 gm.fs 文件对电量监测计进行编程。  

    此致、  

    Jonny.