This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350小端字节序查询

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320584/bq78350-bq78350-little-endian-query

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好  

在使用 BQ78350进行的客户测试中、保护参数似乎不是  小端字节序数据。  

例如、0x44CC 为0x0A、0x44CE 为0x28。 CUV 电压为2600。 如果 LSB 是第一个、则0x28A0不是2600、而是10250、0x0A28正好是2600。 我已验证与其他后续数据相同。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、明星、

    您能否共享一些显示大端字节序的逻辑分析仪数据的屏幕截图? 或者您正在从 BQStudio 高级通信选项卡输入/读取什么内容?

    这种情况仅涉及保护数据?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    感谢您的答复。

    CUV 阈值的字段为0x0A 0x28。 发现只有保护数据是这样的。

    正在等待您的回复。

    谢谢  

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Star:

    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    您是否还可以共享.gg 文件、以便我可以查看您使用的固件版本? 我已经查看了屏幕截图、但如果查看 BQ78350 TRM、屏幕截图会显示 CTO 和 OC 保护功能、因此我认为它是不同的固件版本。 您是否还可以验证读取的电量监测计使用了正确的 BQZ 文件? 不同固件版本之间可能存在存储器映射差异、这些差异会显示为存储器。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    感谢您的答复。

    附加了.gg 文件供您参考。

    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建时间二月22 16:49:25 2024
    *
    *器件型号1E9B
    *固件版本2.02
    *内部版本号28
    *订单号0
    *
    * bqz 器件型号1E9B
    * bqz 固件版本2.02
    * bqz 内部版本号28
    *
    *字段顺序:类名  子类名称  参数名称  参数值  显示单位  数据类型  数据长度  地址偏移量  默认值  最小值  最大值  显示格式  读取公式  编写公式  标志  帮助  本机单位  数据闪存原始值
    校准 电流 CC 增益 0.65 m Ω F 4 0 1 1.00E-01 9.00E+00 ff.fff 8.4381/x 8.4381/x - 0x844fcace
    校准 电流 容量增益 0.65 m Ω F 4 4 1 2.98E+04 2.69E+07 ff.fff 2517328.05/x 2517328.05/x - 0x966c6bde
    校准 电压 电芯1偏移 0 mV 1 8 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯2偏移 0 mV 1 9 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯3偏移 0 mV 1 10 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯4偏移 0 mV 1 11 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯5偏移 0 mV 1 12 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯6偏移 0 mV 1 13 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯7偏移 0 mV 1 14 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯8偏移 0 mV 1 15 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯9偏移 0 mV 1 16 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯10偏移 0 mV 1 17 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯11偏移 0 mV 1 18 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯12偏移 0 mV 1 19 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯13偏移 0 mV 1 20 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯14偏移 0 mV 1 21 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电压 电芯15偏移 0 mV 1 22 0 -128 127 DDD X+0 X mV 0x00
    校准 电流失调 CC 偏移 0 - 2 24 0 -32767 32767 ddd X+0 X - 0x0000
    校准 电流失调 库仑计数器偏移样本 64 - u 2 26 64 0 65535 DDDD X+0 X - 0x0040
    校准 温度 T1温度偏移 0 °C 1 30 0 -128 127 DD.d X+0 X 0.1°C 0x00
    校准 温度 T2温度偏移 0 °C 1 31 0 -128 127 DD.d X+0 X 0.1°C 0x00
    校准 温度 T3温度偏移 0 °C 1 32 0 -128 127 DD.d X+0 X 0.1°C 0x00
    校准 温度 电量计内部温度偏移 0 °C 1 33 0 -128 127 DD.d X+0 X 0.1°C 0x00
    校准 外部电池电压 外部电芯分频器增益 4653 - 2 34 5000 0 32767 DDDD X+0 X - 0x122d
    校准 VAUX 电压 VAUX 增益 37834 - 4 36 5000 0 100000 ddddddd X+0 X - 0x000093ca
    校准 电芯温度模型 系数 A1 -11130 - 2 1373 -11130 -32768 32767 ddd X+0 X - 0xd486
    校准 电芯温度模型 系数 A2 19142 - 2 1375 19142 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x4ac6
    校准 电芯温度模型 系数 A3 -19262 - 2 1377 -19262 -32768 32767 ddd X+0 X - 0xb4c2
    校准 电芯温度模型 系数 A4 28203 - 2 1379 28203 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x6e2b
    校准 电芯温度模型 系数 A5 892 - 2 1381 892 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x037c
    校准 电芯温度模型 系数 B1 328 - 2 1383 328 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x0148
    校准 电芯温度模型 系数 B2 -605 - 2 1385 -605 -32768 32767 ddd X+0 X - 0xfda3
    校准 电芯温度模型 系数 B3 -2443 - 2 1387 -2443 -32768 32767 ddd X+0 X - 0xf675
    校准 电芯温度模型 系数4 4696 - 2 1389 4696 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x1258
    校准 电芯温度模型 RC0 11703 - 2 1391 11703 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x2db7
    校准 电芯温度模型 ADC0寄存器 11703 - 2 1393 11703 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x2db7
    校准 FET 温度模型 系数 A1 -11130 - 2 1399 -11130 -32768 32767 ddd X+0 X - 0xd486
    校准 FET 温度模型 系数 A2 19142 - 2 1401 19142 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x4ac6
    校准 FET 温度模型 系数 A3 -19262 - 2 1403 -19262 -32768 32767 ddd X+0 X - 0xb4c2
    校准 FET 温度模型 系数 A4 28203 - 2 1405 28203 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x6e2b
    校准 FET 温度模型 系数 A5 892 - 2 1407 892 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x037c
    校准 FET 温度模型 系数 B1 328 - 2 1409 328 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x0148
    校准 FET 温度模型 系数 B2 -605 - 2 1411 -605 -32768 32767 ddd X+0 X - 0xfda3
    校准 FET 温度模型 系数 B3 -2443 - 2 1413 -2443 -32768 32767 ddd X+0 X - 0xf675
    校准 FET 温度模型 系数4 4696 - 2 1415 4696 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x1258
    校准 FET 温度模型 RC0 11703 - 2 1417 11703 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x2db7
    校准 FET 温度模型 ADC0寄存器 11703 - 2 1419 11703 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x2db7
    校准 FET 温度模型 Rpad 0 - 2 1421 0 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x0000
    校准 FET 温度模型 RINT 18000 - 2 1423 18000 -32768 32767 ddd X+0 X - 0x4650
    校准 电流死区 死区 3 mA u 1 792 3 0 255 DDD X+0 X mA 0x03
    校准 电流死区 库仑计数器死区 38 264 nV u 1 793 38 0 255 DDD X+0 X 264 nV 0x26
    设置 保护 保护配置 0 十六进制 B 1 1223 0 0 0x7E 小时 X X RSVD|DIS_AFE_TIME_RECOV|CC_DSG_OFF|DC_CHG_OFF|LPEN|VAUXR|CUV_RECOV_CHG|RSVD 十六进制 0x00
    设置 保护 启用保护功能 A FF 十六进制 u 1 1224 FF 0 0xFF 小时 X X ASCDL|ASCD|AOLDL|AOLD|OCD|OCC|COV|CUV 十六进制 0xFF
    设置 保护 启用保护功能 B 6f 十六进制 u 1 1225 7f 0 0x7f 小时 X X RSVD|OCDL|OTF|AFE_OVRD|UTD|UTD|OTD|OTC 十六进制 0x6F
    设置 保护 启用保护功能 C 0 十六进制 u 1 1226 15 0 0x1F 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|OC|RSVD|CTO|RSVD|PTO 十六进制 0x00
    设置 保护 已启用移除恢复 A 0 十六进制 u 1 1228 0 0 0xFC 小时 X X ASCDL|ASCD|AOLDL|AOLD|OCD|OCC|RSVD|RSVD 十六进制 0x00
    设置 保护 已启用删除恢复 B 0 十六进制 u 1 1229 0 0 0x40 小时 X X RSVD|OCDL|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD 十六进制 0x00
    设置 永久性故障 启用的 PF A 0 十六进制 u 1 1323 0 0 0xFF 小时 X X DFETF|CFETF|VIMR|SOT|SOCD|SOCC|RSVD|RSVD 十六进制 0x00
    设置 永久性故障 已启用 PF B 0 十六进制 u 1 1324 0 0 0xFF 小时 X X SOTF|TS3|TS2|TS1|AFE_XRDY|AFE_OVRD|AFEC|AFER 十六进制 0x00
    设置 配置 温度启用 0f 十六进制 B 1 1195 9 0 0x1F 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|源|TS3|TS2|TS1 十六进制 0x0F
    设置 配置 温度模式 4 十六进制 B 1 1196 0 0 0x07 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|TS3模式|TS2模式|TS1模式 十六进制 0x04
    设置 配置 DA 配置 19 十六进制 B 1 1197 11 0 0xdf 小时 X X FTEM|CTEMP|RSVD|VEXTAVG_EN|Vaux_EN|Vaux_SCALE|IN_SYSTEM_SLEEP|SLEEP 十六进制 0x19
    设置 配置 AFE 电芯映射 7fff 十六进制 B 2 1198 13 0 0x7fff X X RSVD|CELL_15|CELL_14|CELL_13|CELL_12|CELL_11|CELL_10|CELL_9|CELL_8|CELL_7|CELL_6|CELL_5|CELL_4|CELL_3|CELL_2|CELL_1 十六进制 0x7fff
    设置 配置 FET 选项 44 十六进制 B 2 1119 21 0 0x0ff X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|PDSG_POL|PDSG_EN|KEY_POL|PCHG_POL|RSVD|SLEEPCHG|CHGFET|CHGIN|CHGSU|OTFET|KEY_EN|PCHG_EN 十六进制 0x0044
    设置 配置 SBS 监测配置 2 十六进制 B 1 1121 0 0 0x83 小时 X X PWRMSSleep|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSOC_HOLD|RSOCL 十六进制 0x02
    设置 配置 SMB 配置 A0 十六进制 B 1 1122 A0 0 0xb7 小时 X X Fixed_ADDR|RSVD|BLT1|BLT0|RSVD|HPE|CP|BCAST 十六进制 0xA0
    设置 配置 功率配置 0 十六进制 B 1 1138 0 0 0x01 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|AUTO_SHIP_EN 十六进制 0x00
    设置 配置 LED 配置 0 十六进制 B 1 1166 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|LCD_sleep_DIS|LCDEN|LEDMODE|LEDCHG|LEDRCA|LEDR 十六进制 0x00
    设置 配置 SOC 标志配置 02fb 十六进制 B 2 1506 02fb 0 0x13ff X X RSVD|RSVD|RSVD|SBS_COMP|RSVD|RSVD|FCCLEARRSOC|FCLEARRSOC|FDSETRSOC|TCETVCT|FCETVCT|TCLEARRSOC|TCSETRSOC|TCLEARRSOC|TCSETRSOC|TDSETRSOC|TDSETRSOC|TDSETRSOC|TDSETRSOC|TDSETRSOC 十六进制 0x02fb
    设置 配置 均衡配置 1 十六进制 B 1 1599 1 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|CB 十六进制 0x01
    设置 配置 CEDV Gauging Configuration 26 十六进制 B 2 1433 2 0 0x7ff X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|FC_FOR_VDQ|RSVD|FCC_LIMIT|VFLT_EN|RSVD|FIXED_EDV0|SC|EDV_CMP|EDV_EXT_CELL|CSYNC|CCT 十六进制 0x0026
    设置 保险丝 PF 安全 A 0 十六进制 u 1 1112 0 0 0xFF 小时 X X DFETF|CFETF|VIMR|SOT|SOCD|SOCC|SOV|SUV 十六进制 0x00
    设置 保险丝 PF 安全 B 0 十六进制 u 1 1113 0 0 0xFF 小时 X X SOTF|TS3|TS2|TS1|AFE_XRDY|AFE_OVRD|AFEC|AFER 十六进制 0x00
    设置 保险丝 PF 安全 C 0 十六进制 u 1 1114 0 0 0x03 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|DFW|IFC 十六进制 0x00
    设置 保险丝 保险丝熔断超时 30 s u 1 1118 30 0 255 DDD X+0 X s 0x1E
    设置 AUX SMB 地址 ADDR 读取 3 - u 1 1123 3 0 10 DDD X+0 X - 0x03
    设置 AUX SMB 地址 SMBTAR_ADDR0 20 十六进制 u 1 1124 20 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x20
    设置 AUX SMB 地址 SMBTAR_ADDR1 22 十六进制 u 1 1125 22 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x22
    设置 AUX SMB 地址 SMBTAR_ADDR2 24 十六进制 u 1 1126 24 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x24
    设置 AUX SMB 地址 SMBTAR_Addr3 25 十六进制 u 1 1127 25 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x25
    设置 AUX SMB 地址 SMBTAR_Addr4 26 十六进制 u 1 1128 26 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x26
    设置 AUX SMB 地址 SMBTAR_Addr5 28 十六进制 u 1 1129 28 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x28
    设置 AUX SMB 地址 SMBTAR_Addr6 2A 十六进制 u 1 1130 2A 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x2A
    设置 AUX SMB 地址 SMBTAR_ADDR7 2°C 十六进制 u 1 1131 2°C 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x2C
    设置 SMB 主模式 主机地址 10 十六进制 u 1 1134 10 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x10
    设置 SMB 主模式 充电器地址 12 十六进制 u 1 1135 12 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x12
    设置 SMB 主模式 警报计时器 10 s u 1 1136 10 10 255 DDD X+0 X s 0x0A
    设置 SMB 主模式 充电器请求计时器 50 s u 1 1137 50 10 255 DDD X+0 X s 0x32
    设置 制造部 Mfg Status init 00b0 十六进制 B 2 712 0 0 0xFFFF X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|LED_EN|SAFE_EN|BBR_EN|PF_EN|LF_EN|FET_EN|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD 十六进制 0x00b0
    保护功能 CUV 阈值 2500 mV 2 1230 2500 0 32767 DDDD X+0 X mV 0x09c4
    保护功能 CUV 延迟 2 s u 1 1232 2 0 255 DDD X+0 X s 0x02
    保护功能 CUV 恢复 2600 mV 2 1233 3000 0 32767 DDDD X+0 X mV 0x0a28
    保护功能 COV 阈值低温度 3650 mV 2 1235 4300 0 32767 DDD X+0 X mV 0x0e42
    保护功能 COV 阈值标准温度 3650 mV 2 1237 4300 0 32767 DDD X+0 X mV 0x0e42
    保护功能 COV 阈值高温 3650 mV 2 1239 4300 0 32767 DDD X+0 X mV 0x0e42
    保护功能 COV 阈值建议温度 3650 mV 2 1241 4300 0 32767 DDD X+0 X mV 0x0e42
    保护功能 COV 延迟 3 s u 1 1243 2 0 255 DDD X+0 X s 0x03
    保护功能 COV 恢复低温 3550 mV 2 1244 3900 0 32767 DDD X+0 X mV 0x0dde
    保护功能 COV 恢复标准温度 3550 mV 2 1246 3900 0 32767 DDD X+0 X mV 0x0dde
    保护功能 COV 恢复高温 3550 mV 2 1248 3900 0 32767 DDD X+0 X mV 0x0dde
    保护功能 COV 恢复建议温度 3550 mV 2 1250 3900 0 32767 DDD X+0 X mV 0x0dde
    保护功能 OCC 阈值 11000 mA 2 1252 6000 -32768 32767 DDDD X+0 X mA 0x2af8
    保护功能 OCC 延迟 1 s u 1 1254 6 0 255 DDD X+0 X s 0x01
    保护功能 OCC 恢复阈值 40 mA 2 1255 -200 -32768 32767 DDDD X+0 X mA 0x0028
    保护功能 OCC 恢复延迟 30 s u 1 1257 5 0 255 DDD X+0 X s 0x1E
    保护功能 OCD 阈值 -13000 mA 2 1258 -6000 -32768 32767 DDDD X+0 X mA 0xcd38
    保护功能 OCD 延迟 10 s u 1 1260 6 0 255 DDD X+0 X s 0x0A
    保护功能 OCD 恢复阈值 -300 mA 2 1261 200 -32768 32767 DDDD X+0 X mA 0xfed4
    保护功能 OCD 恢复延迟 30 s u 1 1263 5 0 255 DDD X+0 X s 0x1E
    保护功能 OCDL 闩锁限制 5 - u 1 1264 5 0 255 DDD X+0 X - 0x05
    保护功能 OCDL 计数器解码延迟 10 s u 1 1265 10 0 255 DDD X+0 X s 0x0A
    保护功能 OCDL 复位 30 s u 1 1266 15 0 255 DDD X+0 X s 0x1E
    保护功能 AOLD 闩锁限制 5 - u 1 1267 0 0 255 DDD X+0 X - 0x05
    保护功能 AOLD 计数器解码延迟 10 s u 1 1268 10 0 255 DDD X+0 X s 0x0A
    保护功能 AOLD 恢复 5 s u 1 1269 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05
    保护功能 AOLD 复位 30 s u 1 1270 15 0 255 DDD X+0 X s 0x1E
    保护功能 AOLD 阈值和延迟 1楼 十六进制 u 1 1203 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|OCD_D2|OCD_D1|OCD_D0|OCD_T3|OCD_T2|OCD_T1|OCD_T0 十六进制 0x1F
    保护功能 ASCD 闩锁限制 3 - u 1 1271 0 0 255 DDD X+0 X - 0x03
    保护功能 ASCD 计数器解码延迟 10 s u 1 1272 10 0 255 DDD X+0 X s 0x0A
    保护功能 ASCD 恢复 5 s u 1 1273 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05
    保护功能 ASCD 复位 15 s u 1 1274 15 0 255 DDD X+0 X s 0x0F
    保护功能 ASCD 阈值和延迟 1楼 十六进制 u 1 1202 0 0 0xFF 小时 X X RSNS|RSVD|RSVD|SCD_D1|SCD_D0|SCD_T2|SCD_T1|SCD_T0 十六进制 0x1F
    保护功能 OTC 阈值 65 1摄氏度 2 1275 55 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0x028a
    保护功能 OTC 延迟 2 s u 1 1277 2 0 255 DDD X+0 X s 0x02
    保护功能 OTC 恢复 60 1摄氏度 2 1278 50 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0x0258
    保护功能 OTD 阈值 65 1摄氏度 2 1280 60 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0x028a
    保护功能 OTD 延迟 2 s u 1 1282 2 0 255 DDD X+0 X s 0x02
    保护功能 OTD 恢复 60 1摄氏度 2 1283 55 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0x0258
    保护功能 OTF 阈值 80 1摄氏度 2 1285 80 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0x0320
    保护功能 OTF 延迟 3 s u 1 1287 2 0 255 DDD X+0 X s 0x03
    保护功能 OTF 恢复 70 1摄氏度 2 1288 65 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0x02bc
    保护功能 UTC 阈值 0 1摄氏度 2 1290 0 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0x0000
    保护功能 UTC 延迟 2 s u 1 1292 2 0 255 DDD X+0 X s 0x02
    保护功能 UTC 恢复 5 1摄氏度 2 1293 5 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0x0032
    保护功能 UTD 阈值 -25 1摄氏度 2 1295 0 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0xFF06
    保护功能 UTD 延迟 2 s u 1 1297 2 0 255 DDD X+0 X s 0x02
    保护功能 UTD 恢复 -20 1摄氏度 2 1298 5 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0xF38
    保护功能 AFE 外部覆盖 延迟 5 s u 1 1300 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05
    保护功能 AFE 外部覆盖 恢复 2 s u 1 1301 2 0 255 DDD X+0 X s 0x02
    保护功能 PTO (动力

    输出) 充电阈值 2000年 mA 我 2 1302 2000年 -32768 32767 ddd X+0 X mA 0x07d0 保护功能 PTO (动力输出) 挂起阈值 1800 mA 我 2 1304 1800 -32768 32767 ddd X+0 X mA 0x0708 保护功能 PTO (动力输出) 延迟 1800 s u 2 1306 1800 0 65535 ddd X+0 X s 0x0708 保护功能 PTO (动力输出) 复位 2 mAh 我 2 1308 2 0 32767 ddd X+0 X mAh 0x0002 保护功能 首席技术官 充电阈值 2500 mA 我 2 1310 2500 -32768 32767 ddd X+0 X mA 0x09c4 保护功能 首席技术官 挂起阈值 2000年 mA 我 2 1312 2000年 -32768 32767 ddd X+0 X mA 0x07d0 保护功能 首席技术官 延迟 54000 s u 2 1314 54000 0 65535 ddd X+0 X s 0xd2f0 保护功能 首席技术官 复位 2 mAh 我 2 1316 2 0 32767 ddd X+0 X mAh 0x0002 保护功能 OC 阈值 300 mAh 我 2 1318 300 -32768 32767 ddd X+0 X mAh 0x012c 保护功能 OC 恢复 2 mAh 我 2 1320 2 -32768 32767 ddd X+0 X mAh 0x0002 保护功能 OC RSOC 恢复 90 % u 1 1322 90 0 100 DDD X+0 X % 0x5a 永久失效 SOCC 阈值 10000 mA 我 2 1327 10000 -32768 32767 DDDD X+0 X mA 0x2710 永久失效 SOCC 延迟 5 s u 1 1329 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 永久失效 SOCD 阈值 -10000 mA 我 2 1330 -10000 -32768 32767 DDDD X+0 X mA 0xd8f0 永久失效 SOCD 延迟 5 s u 1 1332 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 永久失效 SOT 阈值 65 1摄氏度 我 2 1333 65 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0x028a 永久失效 SOT 延迟 5 s u 1 1335 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 永久失效 SOTF 阈值 100 1摄氏度 我 2 1336 100 -400 1500 DDD.d X+0 X 0.1°C 0x03e8 永久失效 SOTF 延迟 5 s u 1 1338 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 永久失效 热敏电阻开路 阈值 -50 1摄氏度 我 2 1339 -50 0 32767 DDD.d X-2732 X + 2732 0.1°K 0x08b8 永久失效 热敏电阻开路 延迟 5 s u 1 1341 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 永久失效 VIMR 检查电压 3500 mV 我 2 1342 3500 0 5000 DDDD X+0 X mV 0x0dac 永久失效 VIMR 检查电流 10 mA 我 2 1344 10 0 32767 DDDD X+0 X mA 0x000a 永久失效 VIMR 增量阈值 500 mV 我 2 1346 500 0 5000 DDDD X+0 X mV 0x01f4 永久失效 VIMR 增量延迟 5 s u 1 1348 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 永久失效 VIMR 持续时间 100 s u 2 1349 100 0 65535 DDDD X+0 X s 0x0064 永久失效 CFET 关闭阈值 5 mA 我 2 1351 5 0 500 DDDD X+0 X mA 0x0005 永久失效 CFET 关断延迟 5 s u 1 1353 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 永久失效 DFET 关闭阈值 -5 mA 我 2 1354 -5 -500 0 DDDD X+0 X mA 0xFFfb 永久失效 DFET 关断延迟 5 s u 1 1356 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 永久失效 晶圆 阈值 100 - u 1 1357 100 0 255 DDD X+0 X - 0x64 永久失效 晶圆 延迟周期 2 s u 1 1358 2 0 255 DDD X+0 X s 0x02 永久失效 晶圆 比较期间 5 s u 1 1359 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 永久失效 AFEC 阈值 100 - u 1 1360 100 0 255 DDD X+0 X - 0x64 永久失效 AFEC 延迟周期 5 s u 1 1361 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 永久失效 AFE XREADY 阈值 100 - u 1 1362 100 0 255 DDD X+0 X - 0x64 永久失效 AFE XREADY 延迟周期 5 s u 1 1363 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 永久失效 AFE 外部覆盖 延迟 20 s u 1 1364 20 0 255 DDD X+0 X s 0x14 永久失效 AFE SOV/AFE SUV SOV 和 SUV 延迟 50 十六进制 u 1 1204 50 0 0xFF 小时 X X SUV D1|SUV D0|SOV_D1|SOV_D0|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD 十六进制 0x50 永久失效 AFE SOV 阈值 4350 mV 我 2 1209 4350 3150 4700 ddd X+0 X mV 0x10fe 永久失效 AFE SUV 阈值 1750 mV 我 2 1211 1750 1580 3100 ddd X+0 X mV 0x06d6 高级充电算法 温度范围 T1温度 0 °C 我 1 1517 0 -128 127 DDD X+0 X °C 0x00 高级充电算法 温度范围 T2温度 12 °C 我 1 1518 12 -128 127 DDD X+0 X °C 0x0C 高级充电算法 温度范围 T5温度 20 °C 我 1 1519 20 -128 127 DDD X+0 X °C 0x14 高级充电算法 温度范围 T6温度 25 °C 我 1 1520 25 -128 127 DDD X+0 X °C 0x19 高级充电算法 温度范围 T3温度 30 °C 我 1 1521 30 -128 127 DDD X+0 X °C 0x1E 高级充电算法 温度范围 T4温度 65 °C 我 1 1522 55 -128 127 DDD X+0 X °C 0x41 高级充电算法 温度范围 迟滞温度 1 °C 我 1 1523 1 -128 127 DDD X+0 X °C 0x01 高级充电算法 低温充电 电压 3600 mV 我 2 1524 4000 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0e10 高级充电算法 低温充电 电流低电平 13500 mA 我 2 1526 132 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 低温充电 当前药品 13500 mA 我 2 1528 352 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 低温充电 电流高电平 13500 mA 我 2 1530 264 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 标准充电温度 电压 3600 mV 我 2 1532 4200 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0e10 高级充电算法 标准充电温度 电流低电平 13500 mA 我 2 1534 1980年 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 标准充电温度 当前药品 13500 mA 我 2 1536 4004 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 标准充电温度 电流高电平 13500 mA 我 2 1538 2992 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 高温充电 电压 3600 mV 我 2 1540 4000 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0e10 高级充电算法 高温充电 电流低电平 13500 mA 我 2 1542 1012 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 高温充电 当前药品 13500 mA 我 2 1544 1980年 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 高温充电 电流高电平 13500 mA 我 2 1546 1496 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 Rec 温度充电 电压 3600 mV 我 2 1548 4100 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0e10 高级充电算法 Rec 温度充电 电流低电平 13500 mA 我 2 1550 2508 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 Rec 温度充电 当前药品 13500 mA 我 2 1552 4488 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 Rec 温度充电 电流高电平 13500 mA 我 2 1554 3520 0 32767 ddd X+0 X mA 0x34bc 高级充电算法 预充电 电流 100 mA 我 2 1556 100 0 32767 ddd X+0 X mA 0x0064 高级充电算法 充电维护 电流 44 mA 我 2 1558 44 0 32767 ddd X+0 X mA 0x002c 高级充电算法 电压范围 预充电启动电压 2500 mV 我 2 1560 2500 0 32767 ddd X+0 X mV 0x09c4 高级充电算法 电压范围 充电电压低 2900 mV 我 2 1562 2900 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0b54 高级充电算法 电压范围 中等充电电压 3200 mV 我 2 1564 3600 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0c80 高级充电算法 电压范围 充电电压高 3600 mV 我 2 1566 4000 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0e10 高级充电算法 电压范围 充电电压迟滞 0 mV u 1 1568 0 0 255 DDD X+0 X mV 0x00 高级充电算法 终止配置 充电项收尾电流 250 mA 我 2 1569 250 0 32767 DDDD X+0 X mA 0x00fa 高级充电算法 终止配置 充电终止电压 75 mV 我 2 1573 75 0 32767 DDD X+0 X mV 0x004b 高级充电算法 电芯平衡配置 电池平衡阈值 3500 mV 我 2 1600 3900 0 5000 DDDD X+0 X mV 0x0dac 高级充电算法 电芯平衡配置 "Cell Balance"窗口 50 mV 我 2 1602 100 0 5000 DDDD X+0 X mV 0x0032 高级充电算法 电芯平衡配置 Cell Balance 最小值 40 mV u 1 1604 40 0 255 DDD X+0 X mV 0x28 高级充电算法 电芯平衡配置 电池平衡间隔 20 s u 1 1605 20 0 255 DDD X+0 X s 0x14 电量监测 电流阈值 DSG 电流阈值 100 mA 我 2 1215 100 -32768 32767 DDDD X+0 X mA 0x0064 电量监测 电流阈值 CHG 电流阈值 50 mA 我 2 1217 50 -32768 32767 DDDD X+0 X mA 0x0032 电量监测 电流阈值 停止电流 10 mA 我 2 1219 10 0 32767 DDDD X+0 X mA 0x000a 电量监测 电流阈值 Dsg 放松时间 1 s u 1 1221 1 0 255 DDD X+0 X s 0x01 电量监测 电流阈值 CHG 放松时间 60 s u 1 1222 60 0 255 DDD X+0 X s 0x3c 电量监测 设计 设计容量 mAh 9180 mAh 我 2 1498年 4400 0 32767 ddd X+0 X mAh 0x23dc 电量监测 设计 设计容量 cWh 6336 CWH 我 2 1500 6336 0 32767 ddd X+0 X CWH 0x18c0 电量监测 设计 设计电压 3200 mV 我 2 1502 3600 0 5000 DDDD X+0 X mV 0x0c80 电量监测 周期 周期计数百分比 90 % u 1 1504 90 0 100 DDD X+0 X % 0x5a 电量监测 FD 设置% RSOC 阈值 0 % u 1 1508 0 0 100 DDD X+0 X % 0x00 电量监测 FD 清除% RSOC 阈值 5 % u 1 1509 5 0 100 DDD X+0 X % 0x05 电量监测 FC 设置% RSOC 阈值 100 % u 1 1510 100 0 100 DDD X+0 X % 0x64 电量监测 FC 清除% RSOC 阈值 95 % u 1 1511 95 0 100 DDD X+0 X % 0x5f 电量监测 TD 设置% RSOC 阈值 6 % u 1 1512 6 0 100 DDD X+0 X % 0x06 电量监测 TD 清除% RSOC 阈值 8 % u 1 1513 8 0 100 DDD X+0 X % 0x08 电量监测 TC 设置% RSOC 阈值 100 % u 1 1514 100 0 100 DDD X+0 X % 0x64 电量监测 TC 清除% RSOC 阈值 95 % u 1 1515 95 0 100 DDD X+0 X % 0x5f 电量监测 状态 周期计数 0 - u 2 710 0 0 65535 ddd X+0 X - 0x0000 电量监测 状态 学习的完全充电容量 9180 mAh 我 2 706 4400 0 32767 ddd X+0 X mAh 0x23dc 电量监测 状态 DOD 为 EDV2 15232 - 我 2 708 15232 0 16384 ddd X+0 X - 0x3b80 电量监测 CEDV 配置 电动势 3743 - u 2 1435 3743 0 65535 ddd X+0 X - 0x0e9f 电量监测 CEDV 配置 C0 149 - u 2 1437 149 0 65535 ddd X+0 X - 0x0095 电量监测 CEDV 配置 R0 867 - u 2 1439 867 0 65535 ddd X+0 X - 0x0363 电量监测 CEDV 配置 T0 4030 - u 2 1441 4030 0 65535 ddd X+0 X - 0x0fbe 电量监测 CEDV 配置 R1 316 - u 2 1443 316 0 65535 ddd X+0 X - 0x013c 电量监测 CEDV 配置 TC 9 - u 1 1445 9 0 255 DDD X+0 X - 0x09 电量监测 CEDV 配置 C1 0 - u 1 1446 0 0 255 DDD X+0 X - 0x00 电量监测 CEDV 配置 年龄因素 0 - u 1 1447 0 0 255 DDD X+0 X - 0x00 电量监测 CEDV 配置 固定 EDV 0 2500 - 我 2 1448 3031 0 32767 ddd X+0 X - 0x09c4 电量监测 CEDV 配置 EDV 0保持时间 1 s u 1 1450 1 1 255 DDD X+0 X s 0x01 电量监测 CEDV 配置 固定 EDV 1 2600 - 我 2 1451 3385 0 32767 ddd X+0 X - 0x0a28 电量监测 CEDV 配置 EDV 1保持时间 1 s u 1 1453 1 1 255 DDD X+0 X s 0x01 电量监测 CEDV 配置 固定 EDV 2 2700 - 我 2 1454 3501 0 32767 ddd X+0 X - 0x0a8c 电量监测 CEDV 配置 EDV 2保持时间 1 s u 1 1456 1 1 255 DDD X+0 X s 0x01 电量监测 CEDV 配置 电池电量低% 7 % u 2 1461 7 0 65535 DDD.dd X+0 X 0.01% 0x02bc 电量监测 CEDV 配置 最小 Delta V 滤波器 10 mV 我 2 1465 10 0 32767 ddd X+0 X mV 0x000a 电量监测 CEDV 配置 FCC 学习 512 mAh 我 2 1467 512 0 32767 ddd X+0 X mAh 0x0200 电量监测 CEDV 配置 FCC 了解详情 256 mAh 我 2 1469 256 0 32767 ddd X+0 X mAh 0x0100 电量监测 CEDV 配置 学习低温 119 0.1°C 我 2 1474 119 -100 32767 DDD X+0 X 0.1°C 0x0077 电量监测 CEDV 配置 请求的学习周期计数 20 数字 u 1 1483 20 0 255 DDD X+0 X 数字 0x14 电量监测 CEDV 配置 过载电流 9000 mA 我 2 1484 5000 0 32767 ddd X+0 X mA 0x2328 电量监测 CEDV 配置 自放电率 20 0.01%/天 u 1 1488 20 0 255 DDD X+0 X 0.01%/天 0x14 电量监测 CEDV 配置 电子负载 0 3 μ A 我 2 1489 0 0 255 DDD X+0 X 3 μ A 0x0000 电量监测 CEDV 配置 接近满 200 mAh 我 2 1491 200 0 32767 ddd X+0 X mAh 0x00c8 电量监测 CEDV 配置 保留容量 0 mAh 我 2 1493 0 0 32767 ddd X+0 X mAh 0x0000 电量监测 CEDV 配置 RemCap 初始化百分比 100 % u 1 1497 100 0 110 DDD X+0 X % 0x64 电源 电源 有效更新电压 3500 mV 我 2 1139 3500 0 32767 DDDD X+0 X mV 0x0dac 电源 关断 关断电压 2000年 mV 我 2 1141 1750 0 32767 DDDD X+0 X mV 0x07d0 电源 关断 关断时间 10 s u 1 1143 10 0 255 DDD X+0 X s 0x0A 电源 关断 PF 关断电压 1750 mV 我 2 1144 1750 0 32767 DDDD X+0 X mV 0x06d6 电源 关断 PF 关断时间 10 s u 1 1146 10 0 255 DDD X+0 X s 0x0A 电源 关断 充电器存在阈值 2500 mV 我 2 1147 3000 0 32767 DDDD X+0 X mV 0x09c4 电源 睡眠 休眠电流 20 mA 我 2 1149 10 0 32767 DDDD X+0 X mA 0x0014 电源 睡眠 总线超时 5 s u 1 1151 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 电源 睡眠 电压时间 5 s u 1 1156 5 0 255 DDD X+0 X s 0x05 电源 睡眠 当前时间 5 s u 1 1157 20 0 255 DDD X+0 X s 0x05 电源 配送 FET 关断时间 10 s u 1 1159 10 0 127 DDD X+0 X s 0x0A 电源 配送 延迟 20 s u 1 1160 20 0 254 DDD X+0 X s 0x14 电源 配送 自动发货时间 1440 最小值 u 2 1161 1440 0 65535 ddd X+0 X 最小值 0x05a0 电源 KEYIN 时间 1 s u 1 1163 2 0 10 DDD X+0 X s 0x01 电源 预放电 FET 导通时间 10 s u 2 1164 10 0 65535 DDD X+0 X s 0x000a PF 状态 器件状态数据 安全警报 A 0 十六进制 u 1 448 0 0 0xFF 小时 X X ASCDL|ASCD|AOLDL|AOLD|OCD|OCC|COV|CUV 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 安全状态 A 0 十六进制 u 1 449 0 0 0xFF 小时 X X ASCDL|ASCD|AOLDL|AOLD|OCD|OCC|COV|CUV 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 Safety Alert B 0 十六进制 u 1 450 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|OCDL|OTF|AFE_OVRD|UTD|UTD|OTD|OTC 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 安全状态 B 0 十六进制 u 1 451 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|OCDL|OTF|AFE_OVRD|UTD|UTD|OTD|OTC 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 安全警报 C 0 十六进制 u 1 452 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|OC|CTOS|CTO|PTOS|PTO 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 安全状态 C 0 十六进制 u 1 453 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|OC|CTOS|CTO|PTOS|PTO 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 PF 警报 A 0 十六进制 u 1 456 0 0 0xFF 小时 X X DFETF|CFETF|VIMR|SOT|SOCD|SOCC|SOV|SUV 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 PF 状态 A 0 十六进制 u 1 457 0 0 0xFF 小时 X X DFETF|CFETF|VIMR|SOT|SOCD|SOCC|SOV|SUV 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 PF 警报 B 0 十六进制 u 1 458 0 0 0xFF 小时 X X SOTF|TS3|TS2|TS1|AFE_XRDY|AFE_OVRD|AFEC|AFER 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 PF 状态 B 0 十六进制 u 1 459 0 0 0xFF 小时 X X SOTF|TS3|TS2|TS1|AFE_XRDY|AFE_OVRD|AFEC|AFER 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 PF 警报 C 0 十六进制 u 1 460 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 PF 状态 C 0 十六进制 u 1 461 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 保险丝标志 0 十六进制 u 2 464 0 0 0xFFFF 嘘 X X 十六进制 0x0000 PF 状态 器件状态数据 运行状态 A 0 十六进制 B 2 466 0 0 0xFFFF 嘘 X X PF 十六进制 0x0000 PF 状态 器件状态数据 运行状态 B 0 十六进制 B 2 468 0 0 0xFFFF 嘘 X X SLEEPM|RSVD|CAL_OFFSET|CAL|RSVD|AUTH|LED|SDM|KEYIN|RSVD|RSVD|CB|SLPCD|RSVD|RSVD|RSVD|IN|IN|INIT 十六进制 0x0000 PF 状态 器件状态数据 温度范围 0 十六进制 u 1 470 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|OT|HT|STH|RT|STL|LT|UT 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 充电状态 0 十六进制 B 1 471 0 0 0xFF 小时 X X VCT|MCHG|SU|IN|HV|MV|LV|PV 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 监测状态 0 十六进制 B 1 472 0 0 0xFF 小时 X X CF |DSG|EDV|BAL_EN|TCA|TDA|FC|FD 十六进制 0x00 PF 状态 器件状态数据 CEDV 状态 0 十六进制 B 1 473 0 0 0xFF 小时 X X VDQ|EDV2|EDV1|RSVD|RSVD|FCCx|OCVFR|REST 十六进制 0x00 PF 状态 器件电压数据 Cell 1电压 0 mV 我 2 474 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 2电压 0 mV 我 2 476 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 3电压 0 mV 我 2 478 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 4电压 0 mV 我 2 480 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 5电压 0 mV 我 2 482 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 6电压 0 mV 我 2 484 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 7电压 0 mV 我 2 486 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 8电压 0 mV 我 2 488 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 9电压 0 mV 我 2 490 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 10电压 0 mV 我 2 492 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 11电压 0 mV 我 2 494 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 12电压 0 mV 我 2 496 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 13电压 0 mV 我 2 498 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 14电压 0 mV 我 2 500 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 Cell 15电压 0 mV 我 2 502 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电压数据 电池直流电压 0 mV 我 2 506 0 -32768 32767 ddd X+0 X mV 0x0000 PF 状态 器件电流数据 电流 0 mA 我 2 510 0 -32768 32767 ddd X+0 X mA 0x0000 PF 状态 器件温度数据 TS1温度 -273.2 °C 我 2 512 -273.2 -32768 32767 DDD.d (X-2732) (X + 2732) 0.1°K 0x0000 PF 状态 器件温度数据 TS2温度 -273.2 °C 我 2 514 -273.2 -32768 32767 DDD.d (X-2732) (X + 2732) 0.1°K 0x0000 PF 状态 器件温度数据 TS3温度 -273.2 °C 我 2 516 -273.2 -32768 32767 DDD.d (X-2732) (X + 2732) 0.1°K 0x0000 PF 状态 器件温度数据 监测计内部温度 -273.2 °C 我 2 518 -273.2 -32768 32767 DDD.d (X-2732) (X + 2732) 0.1°K 0x0000 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 系统状态 0 十六进制 u 1 520 0 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x00 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 电芯平衡1 0 十六进制 u 1 521 0 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x00 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 电芯平衡2 0 十六进制 u 1 522 0 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x00 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 电芯平衡3 0 十六进制 u 1 523 0 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x00 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 系统控制1 0 十六进制 u 1 524 0 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x00 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 系统控制2 0 十六进制 u 1 525 0 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x00 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 保护1 0 十六进制 u 1 526 0 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x00 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 保护2 0 十六进制 u 1 527 0 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x00 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 保护3 0 十六进制 u 1 528 0 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x00 PF 状态 AFE 寄存器 AFE OV 跳变 0 十六进制 u 1 529 0 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x00 PF 状态 AFE 寄存器 AFE UV 跳闸 0 十六进制 u 1 530 0 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x00 黑盒 安全状态 1状态状态 A 0 十六进制 u 1 384 0 0 0xFF 小时 X X ASCDL|ASCD|AOLDL|AOLD|OCD|OCC|COV|CUV 十六进制 0x00 黑盒 安全状态 第1个状态状态 B 0 十六进制 u 1 385 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|OCDL|OTF|AFE_OVRD|UTD|UTD|OTD|OTC 十六进制 0x00 黑盒 安全状态 第1安全状态 C 0 十六进制 u 1 386 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|OC|CTOS|CTO|PTOS|PTO 十六进制 0x00 黑盒 安全状态 下一个事件的第1次发生 0 s u 1 388 0 0 255 DDD X+0 X s 0x00 黑盒 安全状态 第二状态状态 A 0 十六进制 u 1 389 0 0 0xFF 小时 X X ASCDL|ASCD|AOLDL|AOLD|OCD|OCC|COV|CUV 十六进制 0x00 黑盒 安全状态 第二状态状态 B 0 十六进制 u 1 390 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|OCDL|OTF|AFE_OVRD|UTD|UTD|OTD|OTC 十六进制 0x00 黑盒 安全状态 第二安全状态 C 0 十六进制 u 1 391 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|OC|CTOS|CTO|PTOS|PTO 十六进制 0x00 黑盒 安全状态 下一个事件的第二次发生 0 s u 1 393 0 0 255 DDD X+0 X s 0x00 黑盒 安全状态 第三状态状态 A 0 十六进制 u 1 394 0 0 0xFF 小时 X X ASCDL|ASCD|AOLDL|AOLD|OCD|OCC|COV|CUV 十六进制 0x00 黑盒 安全状态 第三状态状态 B 0 十六进制 u 1 395 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|OCDL|OTF|AFE_OVRD|UTD|UTD|OTD|OTC 十六进制 0x00 黑盒 安全状态 第3安全状态 C 0 十六进制 u 1 396 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|OC|CTOS|CTO|PTOS|PTO 十六进制 0x00 黑盒 安全状态 第三次参加下一个事件 0 s u 1 398 0 0 255 DDD X+0 X s 0x00 黑盒 PF 状态 第1个 PF 状态 A 0 十六进制 u 1 399 0 0 0xFF 小时 X X DFETF|CFETF|VIMR|SOT|SOCD|SOCC|SOV|SUV 十六进制 0x00 黑盒 PF 状态 第1个 PF 状态 B 0 十六进制 u 1 400 0 0 0xFF 小时 X X SOTF|TS3|TS2|TS1|AFE_XRDY|AFE_OVRD|AFEC|AFER 十六进制 0x00 黑盒 PF 状态 第1个 PF 状态 C 0 十六进制 u 1 401 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD 十六进制 0x00 黑盒 PF 状态 下一个事件的第1次发生 0 s u 1 403 0 0 255 DDD X+0 X s 0x00 黑盒 PF 状态 第2个 PF 状态 A 0 十六进制 u 1 404 0 0 0xFF 小时 X X DFETF|CFETF|VIMR|SOT|SOCD|SOCC|SOV|SUV 十六进制 0x00 黑盒 PF 状态 第2个 PF 状态 B 0 十六进制 u 1 405 0 0 0xFF 小时 X X SOTF|TS3|TS2|TS1|AFE_XRDY|AFE_OVRD|AFEC|AFER 十六进制 0x00 黑盒 PF 状态 第2个 PF 状态 C 0 十六进制 u 1 406 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD 十六进制 0x00 黑盒 PF 状态 下一个事件的第二次发生 0 s u 1 408 0 0 255 DDD X+0 X s 0x00 黑盒 PF 状态 第3个 PF 状态 A 0 十六进制 u 1 409 0 0 0xFF 小时 X X DFETF|CFETF|VIMR|SOT|SOCD|SOCC|SOV|SUV 十六进制 0x00 黑盒 PF 状态 第3个 PF 状态 B 0 十六进制 u 1 410 0 0 0xFF 小时 X X SOTF|TS3|TS2|TS1|AFE_XRDY|AFE_OVRD|AFEC|AFER 十六进制 0x00 黑盒 PF 状态 第3个 PF 状态 C 0 十六进制 u 1 411 0 0 0xFF 小时 X X RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD 十六进制 0x00 黑盒 PF 状态 第三次参加下一个事件 0 s u 1 413 0 0 255 DDD X+0 X s 0x00 系统数据 制造商数据 制造商信息 A 长度 32 - u 1 64 32 1 32 DDD X+0 X - 0x20 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A01 61 十六进制 u 1 65 61 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x61 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A02 62 十六进制 u 1 66 62 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x62 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A03 63 十六进制 u 1 67 63 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x63 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A04 64 十六进制 u 1 68 64 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x64 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A05 65 十六进制 u 1 69 65 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x65 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A06 66 十六进制 u 1 70 66 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x66 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A07 67 十六进制 u 1 71 67 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x67 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A08 68 十六进制 u 1 72 68 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x68 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A09 69 十六进制 u 1 73 69 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x69 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A10 6A 十六进制 u 1 74 6A 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x6A 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A11 6b 十六进制 u 1 75 6b 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x6b 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A12 6伏 十六进制 u 1 76 6伏 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x6c 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A13 6d 十六进制 u 1 77 6d 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x6d 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A14 6e 十六进制 u 1 78 6e 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x6e 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A15 6f 十六进制 u 1 79 6f 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x6F 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A16 70 十六进制 u 1 80 70 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x70 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A17 71 十六进制 u 1 81 71 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x71 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A18 72 十六进制 u 1 82 72 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x72 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A19 73 十六进制 u 1 83 73 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x73 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A20 74 十六进制 u 1 84 74 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x74 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A21 75 十六进制 u 1 85 75 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x75 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A22 76 十六进制 u 1 86 76 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x76 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A23 77 十六进制 u 1 87 77 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x77 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A24 7A 十六进制 u 1 88 7A 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x7a 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A25 78 十六进制 u 1 89 78 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x78 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A26 79 十六进制 u 1 90 79 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x79 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A27 30 十六进制 u 1 91 30 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x30 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A28 31 十六进制 u 1 92 31 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x31 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A29 32 十六进制 u 1 93 32 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x32 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A30 33 十六进制 u 1 94 33 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x33 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A31 34 十六进制 u 1 95 34 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x34 系统数据 制造商数据 制造商信息块 A32 35 十六进制 u 1 96 35 0 0xFF 小时 X X 十六进制 0x35 SBS 配置 数据 剩余 AH 容量警报 300 mAh 我 2 1185 300 0 32767 DDDD X+0 X mAh 0x012c SBS 配置 数据 剩余 WH 帽警报 432 CWH 我 2 1187 432 0 32767 DDDD X+0 X CWH 0x01b0 SBS 配置 数据 剩余时间警报 10 最小值 u 2 1189 10 0 65535 DDD X+0 X 最小值 0x000a SBS 配置 数据 初始电池模式 81 十六进制 B 2 1191 81 0 0xFFFF 嘘 X X CAPM|CHGM|AM|RSVD|RSVD|RSVD|PB|CC|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|PBS|ICC CF 十六进制 0x0081 SBS 配置 数据 规范信息 31 十六进制 B 2 1193 31 0 0xFFFF 嘘 X X IPSCL3|IPSCL2|IPSCL1|IPSCL3|VSCL3|VSCL1|VSCL0|SPC_H3|SPC_H2|SPC_H1|SPC_H0|SPC_L3|SPC_L3|SPC_L3|SPC_L2|SPC_L2|SPC_L1|SPC_L 十六进制 0x0031 SBS 配置 数据 制造日期 1980/1/1 日期 u 2 107 1980/1/1 0 65535 Z X X 日期 0x0000 SBS 配置 数据 序列号 1 十六进制 u 2 109 1 0 0xFFFF 嘘 X X 十六进制 0x0001 SBS 配置 数据 制造商名称 德州仪器(TI) - s 21 111 德州仪器(TI) X X s X X - 0x11546578617320496e737472756d656e7473202020 SBS 配置 数据 器件名称 bq78350R2 - s 21 132 bq78350 X X s X X - 0x09627137383335305232000000000000000000 SBS 配置 数据 器件化合物 狮子 - s 5 153 狮子 X X s X X - 0x044c494f4e LED 支持 LED 配置 LED 闪光周期 512 488us u 2 1167 512 32 65535 ddd X+0 X 488us 0x0200 LED 支持 LED 配置 LED 闪烁周期 1024 488us u 2 1169 1024 32 65535 ddd X+0 X 488us 0x0400 LED 支持 LED 配置 LED 延迟 100 488us u 2 1171 100 16 65535 ddd X+0 X 488us 0x0064 LED 支持 LED 配置 LED 保持时间 4 s u 1 1173 4 1 63 DDDD X/4 X*4 0.25s 0x10 LED 支持 LED 配置 LED 闪光警报 10 % 我 1 1174 10 0 100 DDD X+0 X % 0x0A LED 支持 LED 配置 LED 阈值1 0 % 我 1 1175 0 0 100 DDD X+0 X % 0x00 LED 支持 LED 配置 LED 阈值2 20 % 我 1 1176 20 0 100 DDD X+0 X % 0x14 LED 支持 LED 配置 LED 阈值3 40 % 我 1 1177 40 0 100 DDD X+0 X % 0x28 LED 支持 LED 配置 LED 阈值4 60 % 我 1 1178 60 0 100 DDD X+0 X % 0x3c LED 支持 LED 配置 LED 阈值5 80 % 我 1 1179 80 0 100 DDD X+0 X % 0x50 LED 支持 LED 配置 LCD 刷新率 35 Hz u 1 1180 35 20 100 DDD X+0 X Hz 0x23 寿命 电压 电芯1最大电压 3304 mV 我 2 192 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0ce8 寿命 电压 Cell 2最大电压 3383 mV 我 2 194 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0d37 寿命 电压 电芯3最大电压 3568 mV 我 2 196 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0df0 寿命 电压 Cell 4最大电压 3755 mV 我 2 198 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0eab 寿命 电压 Cell 5最大电压 4115 mV 我 2 200 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x1013 寿命 电压 Cell 6最大电压 3761 mV 我 2 202 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0eb1 寿命 电压 Cell 7最大电压 3900 mV 我 2 204 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0f3c 寿命 电压 Cell 8最大电压 4144 mV 我 2 206 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x1030 寿命 电压 Cell 9最大电压 4726 mV 我 2 208 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x1276 寿命 电压 Cell 10最大电压 3312 mV 我 2 210 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0cf0 寿命 电压 Cell 11最大电压 3301 mV 我 2 212 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0ce5 寿命 电压 电芯12最大电压 3310 mV 我 2 214 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0cee 寿命 电压 电芯13最大电压 3303 mV 我 2 216 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0ce7 寿命 电压 Cell 14最大电压 3301 mV 我 2 218 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0ce5 寿命 电压 Cell 15最大电压 3301 mV 我 2 220 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0ce5 寿命 电压 电芯1最小电压 1724 mV 我 2 224 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x06bc 寿命 电压 电芯2最小电压 2329 mV 我 2 226 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0919 寿命 电压 电芯3最小电压 2502 mV 我 2 228 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x09c6 寿命 电压 电芯4最小电压 2709 mV 我 2 230 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0a95 寿命 电压 电芯5最小电压 2750 mV 我 2 232 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0abe (添加) 寿命 电压 电芯6最小电压 43 mV 我 2 234 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x002b 寿命 电压 电池7最小电压 43 mV 我 2 236 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x002b 寿命 电压 电芯8最小电压 43 mV 我 2 238 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x002b 寿命 电压 电芯9最小电压 43 mV 我 2 240 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x002b 寿命 电压 电芯10最小电压 43 mV 我 2 242 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x002b 寿命 电压 电芯11最小电压 43 mV 我 2 244 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x002b 寿命 电压 电芯12最小电压 43 mV 我 2 246 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x002b 寿命 电压 电芯13最小电压 43 mV 我 2 248 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x002b 寿命 电压 电芯14最小电压 43 mV 我 2 250 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x002b 寿命 电压 电芯15最小电压 43 mV 我 2 252 32767 0 32767 ddd X+0 X mV 0x002b 寿命 电压 最大电芯电压差 3264 mV 我 2 256 0 0 32767 ddd X+0 X mV 0x0cc0 寿命 电流 最大充电电流 29 mA 我 2 258 0 0 32767 ddd X+0 X mA 0x001d 寿命 电流 最大放电电流 -10149 mA 我 2 260 0 -32768 0 ddd X+0 X mA 0xd85b 寿命 电流 最大平均 Dsg 电流 -10145 mA 我 2 262 0 -32768 0 ddd X+0 X mA 0xd85f 寿命 电流 最大平均 Dsg 功率 -15 CW 我 2 264 0 -32768 0 DDD X+0 X CW 0xFFF1 寿命 温度 最高温度电芯 127 °C 我 1 266 -128 -128 127 DDD X+0 X °C 0x7f 寿命 温度 最低温度电芯 -52 °C 我 1 267 127 -128 127 DDD X+0 X °C 0xcc 寿命 温度 电芯温度最大差值 127 °C 我 1 268 0 -128 127 DDD X+0 X °C 0x7f 寿命 温度 FET 最高温度 127 °C 我 1 269 -128 -128 127 DDD X+0 X °C 0x7f 寿命 监测计温度 最高温度内部传感器 40 °C 我 1 270 -128 -128 127 DDD X+0 X °C 0x28 寿命 监测计温度 最低温度内部传感器 -52 °C 我 1 271 127 -128 127 DDD X+0 X °C 0xcc 寿命 安全事件 COV 事件数量 1 活动 u 2 272 0 0 32767 DDDD X+0 X 活动 0x0001 寿命 安全事件 上一个 COV 事件 0 周期数 u 2 274 0 0 32767 DDDD X+0 X 周期数 0x0000 寿命 安全事件 CUV 事件数 3 活动 u 2 276 0 0 32767 DDDD X+0 X 活动 0x0003 寿命 安全事件 上一个 CUV 事件 0 周期数 u 2 278 0 0 32767 DDDD X+0 X 周期数 0x0000 寿命 安全事件 OCD 事件数量 0 活动 u 2 280 0 0 32767 DDDD X+0 X 活动 0x0000 寿命 安全事件 最后一个 OCD 事件 0 周期数 u 2 282 0 0 32767 DDDD X+0 X 周期数 0x0000 寿命 安全事件 OCC 事件数量 0 活动 u 2 284 0 0 32767 DDDD X+0 X 活动 0x0000 寿命 安全事件 上一个 OCC 事件 0 周期数 u 2 286 0 0 32767 DDDD X+0 X 周期数 0x0000 寿命 安全事件 AOLD 事件数量 0 活动 u 2 288 0 0 32767 DDDD X+0 X 活动 0x0000 寿命 安全事件 最后一个 AOLD 事件 0 周期数 u 2 290 0 0 32767 DDDD X+0 X 周期数 0x0000 寿命 安全事件 ASCD 事件数量 0 活动 u 2 292 0 0 32767 DDDD X+0 X 活动 0x0000 寿命 安全事件 上一个 ASCD 事件 0 周期数 u 2 294 0 0 32767 DDDD X+0 X 周期数 0x0000 寿命 安全事件 OTC 事件数量 0 活动 u 2 296 0 0 32767 DDDD X+0 X 活动 0x0000 寿命 安全事件 上次 OTC 事件 0 周期数 u 2 298 0 0 32767 DDDD X+0 X 周期数 0x0000 寿命 安全事件 OTD 事件数量 1 活动 u 2 300 0 0 32767 DDDD X+0 X 活动 0x0001 寿命 安全事件 上一个 OTD 事件 0 周期数 u 2 302 0 0 32767 DDDD X+0 X 周期数 0x0000 寿命 安全事件 OTF 事件数 1 活动 u 2 304 0 0 32767 DDDD X+0 X 活动 0x0001 寿命 安全事件 上一 OTF 事件 0 周期数 u 2 306 0 0 32767 DDDD X+0 X 周期数 0x0000 寿命 充电事件 无有效充电期限 0 活动 u 2 308 0 0 32767 DDDD X+0 X 活动 0x0000 寿命 充电事件 最后一个有效充电期限 0 周期数 u 2 310 0 0 32767 DDDD X+0 X 周期数 0x0000 寿命 监测事件 FCC 更新数量 0 活动 u 2 312 0 0 32767 DDDD X+0 X 活动 0x0000 寿命 监测事件 上次 FCC 更新 0 周期数 u 2 314 0 0 32767 DDDD X+0 X 周期数 0x0000 寿命 电源事件 停机次数 0 活动 u 1 316 0 0 255 DDD X+0 X 活动 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间电芯1 0 h u 1 320 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间电芯2 0 h u 1 321 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间电芯3 0 h u 1 322 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间电芯4 0 h u 1 323 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间电芯5 0 h u 1 324 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间单元6 0 h u 1 325 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间单元7 0 h u 1 326 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB Time Cell 8 0 h u 1 327 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间单元9 0 h u 1 328 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间单元10 0 h u 1 329 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间单元11 0 h u 1 330 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间单元12 0 h u 1 331 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间单元13 0 h u 1 332 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时钟单元14 0 h u 1 333 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 电池均衡 CB 时间单元15 0 h u 1 334 0 0 255 DDD X*2 X/2 2h 0x00 寿命 时间 FW 总运行时间 150 h u 2 336 0 0 65535 DDD X*2 X/2 2h 0x004b 寿命 时间 在 UT 花费的时间 0 h u 2 338 0 0 65535 DDD X*2 X/2 2h 0x0000 寿命 时间 在 LT 中花费的时间 0 h u 2 340 0 0 65535 DDD X*2 X/2 2h 0x0000 寿命 时间 在 STL 度过的时间 0 h u 2 342 0 0 65535 DDD X*2 X/2 2h 0x0000 寿命 时间 在 RT 中花费的时间 98 h u 2 344 0 0 65535 DDD X*2 X/2 2h 0x0031 寿命 时间 在 STH 度过的时光 48 h u 2 346 0 0 65535 DDD X*2 X/2 2h 0x0018 寿命 时间 在 HT 花费的时间 0 h u 2 348 0 0 65535 DDD X*2 X/2 2h 0x0000 寿命 时间 在 OT 度过的时间 0 h u 2 350 0 0 65535 DDD X*2 X/2 2h 0x0000 寿命 时间 自上次充电以来的时间 0 h u 2 352 0 0 65535 DDD X*2 X/2 2h 0x0000 GPIO GPIO 配置 GPIO 配置 0 十六进制 B 1 1181 0 0 0xFF 小时 X X GPIO_B|GPIO_A|LED5|LED4|LED3|LED2|LED1|RSVD 十六进制 0x00 GPIO GPIO 配置 GPIO 输出启用 0 十六进制 B 1 1182 0 0 0xFF 小时 X X GPIO_B|GPIO_A|LED5|LED4|LED3|LED2|LED1|RSVD 十六进制 0x00 GPIO GPIO 配置 GPIO 默认输出启用 0 十六进制 B 1 1183 0 0 0xFF 小时 X X GPIO_B|GPIO_A|LED5|LED4|LED3|LED2|LED1|RSVD 十六进制 0x00 GPIO GPIO 配置 GPIO 类型 C0 十六进制 B 1 1184 C0 0 0xFF 请帮助检查它。 谢谢 星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    您能否说明一下他们试图读取的保护措施? 在第一个 POST 中提到正在读取 CUV、但在 GG 文件和 BQStudio 中、它们读取的地址不是 CUV、它实际上看起来介于 DSG Current Threshold 和 Chg Current Threshold 之间:

    在.gg 文件中、您共享 CUV 的地址偏移量为1230、以十六进制表示为4ce、因此0x4000 + 0x04CE = 0x44CE、这与 BQZ 文件匹配。 我认为数据不会返回大端字节序、似乎读取了 CUV 的错误地址。

    此致、

    怀亚特·凯勒