主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好
在使用 BQ78350进行的客户测试中、保护参数似乎不是 小端字节序数据。
例如、0x44CC 为0x0A、0x44CE 为0x28。 CUV 电压为2600。 如果 LSB 是第一个、则0x28A0不是2600、而是10250、0x0A28正好是2600。 我已验证与其他后续数据相同。
请帮助检查它。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
在使用 BQ78350进行的客户测试中、保护参数似乎不是 小端字节序数据。
例如、0x44CC 为0x0A、0x44CE 为0x28。 CUV 电压为2600。 如果 LSB 是第一个、则0x28A0不是2600、而是10250、0x0A28正好是2600。 我已验证与其他后续数据相同。
请帮助检查它。
谢谢
星形
你好,怀亚特
感谢您的答复。
附加了.gg 文件供您参考。
| *德州仪器数据闪存文件 | |||||||||||||||||
| *文件创建时间二月22 16:49:25 2024 | |||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||
| *器件型号1E9B | |||||||||||||||||
| *固件版本2.02 | |||||||||||||||||
| *内部版本号28 | |||||||||||||||||
| *订单号0 | |||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||
| * bqz 器件型号1E9B | |||||||||||||||||
| * bqz 固件版本2.02 | |||||||||||||||||
| * bqz 内部版本号28 | |||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||
| *字段顺序:类名 | 子类名称 | 参数名称 | 参数值 | 显示单位 | 数据类型 | 数据长度 | 地址偏移量 | 默认值 | 最小值 | 最大值 | 显示格式 | 读取公式 | 编写公式 | 标志 | 帮助 | 本机单位 | 数据闪存原始值 |
| 校准 | 电流 | CC 增益 | 0.65 | m Ω | F | 4 | 0 | 1 | 1.00E-01 | 9.00E+00 | ff.fff | 8.4381/x | 8.4381/x | - | 0x844fcace | ||
| 校准 | 电流 | 容量增益 | 0.65 | m Ω | F | 4 | 4 | 1 | 2.98E+04 | 2.69E+07 | ff.fff | 2517328.05/x | 2517328.05/x | - | 0x966c6bde | ||
| 校准 | 电压 | 电芯1偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 8 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯2偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 9 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯3偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 10 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯4偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 11 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯5偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 12 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯6偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 13 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯7偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 14 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯8偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 15 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯9偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 16 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯10偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 17 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯11偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 18 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯12偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 19 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯13偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 20 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯14偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 21 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电压 | 电芯15偏移 | 0 | mV | 我 | 1 | 22 | 0 | -128 | 127 | DDD | X+0 | X | mV | 0x00 | ||
| 校准 | 电流失调 | CC 偏移 | 0 | - | 我 | 2 | 24 | 0 | -32767 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x0000 | ||
| 校准 | 电流失调 | 库仑计数器偏移样本 | 64 | - | u | 2 | 26 | 64 | 0 | 65535 | DDDD | X+0 | X | - | 0x0040 | ||
| 校准 | 温度 | T1温度偏移 | 0 | °C | 我 | 1 | 30 | 0 | -128 | 127 | DD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x00 | ||
| 校准 | 温度 | T2温度偏移 | 0 | °C | 我 | 1 | 31 | 0 | -128 | 127 | DD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x00 | ||
| 校准 | 温度 | T3温度偏移 | 0 | °C | 我 | 1 | 32 | 0 | -128 | 127 | DD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x00 | ||
| 校准 | 温度 | 电量计内部温度偏移 | 0 | °C | 我 | 1 | 33 | 0 | -128 | 127 | DD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x00 | ||
| 校准 | 外部电池电压 | 外部电芯分频器增益 | 4653 | - | 我 | 2 | 34 | 5000 | 0 | 32767 | DDDD | X+0 | X | - | 0x122d | ||
| 校准 | VAUX 电压 | VAUX 增益 | 37834 | - | 我 | 4 | 36 | 5000 | 0 | 100000 | ddddddd | X+0 | X | - | 0x000093ca | ||
| 校准 | 电芯温度模型 | 系数 A1 | -11130 | - | 我 | 2 | 1373 | -11130 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0xd486 | ||
| 校准 | 电芯温度模型 | 系数 A2 | 19142 | - | 我 | 2 | 1375 | 19142 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x4ac6 | ||
| 校准 | 电芯温度模型 | 系数 A3 | -19262 | - | 我 | 2 | 1377 | -19262 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0xb4c2 | ||
| 校准 | 电芯温度模型 | 系数 A4 | 28203 | - | 我 | 2 | 1379 | 28203 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x6e2b | ||
| 校准 | 电芯温度模型 | 系数 A5 | 892 | - | 我 | 2 | 1381 | 892 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x037c | ||
| 校准 | 电芯温度模型 | 系数 B1 | 328 | - | 我 | 2 | 1383 | 328 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x0148 | ||
| 校准 | 电芯温度模型 | 系数 B2 | -605 | - | 我 | 2 | 1385 | -605 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0xfda3 | ||
| 校准 | 电芯温度模型 | 系数 B3 | -2443 | - | 我 | 2 | 1387 | -2443 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0xf675 | ||
| 校准 | 电芯温度模型 | 系数4 | 4696 | - | 我 | 2 | 1389 | 4696 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x1258 | ||
| 校准 | 电芯温度模型 | RC0 | 11703 | - | 我 | 2 | 1391 | 11703 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x2db7 | ||
| 校准 | 电芯温度模型 | ADC0寄存器 | 11703 | - | 我 | 2 | 1393 | 11703 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x2db7 | ||
| 校准 | FET 温度模型 | 系数 A1 | -11130 | - | 我 | 2 | 1399 | -11130 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0xd486 | ||
| 校准 | FET 温度模型 | 系数 A2 | 19142 | - | 我 | 2 | 1401 | 19142 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x4ac6 | ||
| 校准 | FET 温度模型 | 系数 A3 | -19262 | - | 我 | 2 | 1403 | -19262 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0xb4c2 | ||
| 校准 | FET 温度模型 | 系数 A4 | 28203 | - | 我 | 2 | 1405 | 28203 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x6e2b | ||
| 校准 | FET 温度模型 | 系数 A5 | 892 | - | 我 | 2 | 1407 | 892 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x037c | ||
| 校准 | FET 温度模型 | 系数 B1 | 328 | - | 我 | 2 | 1409 | 328 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x0148 | ||
| 校准 | FET 温度模型 | 系数 B2 | -605 | - | 我 | 2 | 1411 | -605 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0xfda3 | ||
| 校准 | FET 温度模型 | 系数 B3 | -2443 | - | 我 | 2 | 1413 | -2443 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0xf675 | ||
| 校准 | FET 温度模型 | 系数4 | 4696 | - | 我 | 2 | 1415 | 4696 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x1258 | ||
| 校准 | FET 温度模型 | RC0 | 11703 | - | 我 | 2 | 1417 | 11703 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x2db7 | ||
| 校准 | FET 温度模型 | ADC0寄存器 | 11703 | - | 我 | 2 | 1419 | 11703 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x2db7 | ||
| 校准 | FET 温度模型 | Rpad | 0 | - | 我 | 2 | 1421 | 0 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x0000 | ||
| 校准 | FET 温度模型 | RINT | 18000 | - | 我 | 2 | 1423 | 18000 | -32768 | 32767 | ddd | X+0 | X | - | 0x4650 | ||
| 校准 | 电流死区 | 死区 | 3 | mA | u | 1 | 792 | 3 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | mA | 0x03 | ||
| 校准 | 电流死区 | 库仑计数器死区 | 38 | 264 nV | u | 1 | 793 | 38 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | 264 nV | 0x26 | ||
| 设置 | 保护 | 保护配置 | 0 | 十六进制 | B | 1 | 1223 | 0 | 0 | 0x7E | 小时 | X | X | RSVD|DIS_AFE_TIME_RECOV|CC_DSG_OFF|DC_CHG_OFF|LPEN|VAUXR|CUV_RECOV_CHG|RSVD | 十六进制 | 0x00 | |
| 设置 | 保护 | 启用保护功能 A | FF | 十六进制 | u | 1 | 1224 | FF | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | ASCDL|ASCD|AOLDL|AOLD|OCD|OCC|COV|CUV | 十六进制 | 0xFF | |
| 设置 | 保护 | 启用保护功能 B | 6f | 十六进制 | u | 1 | 1225 | 7f | 0 | 0x7f | 小时 | X | X | RSVD|OCDL|OTF|AFE_OVRD|UTD|UTD|OTD|OTC | 十六进制 | 0x6F | |
| 设置 | 保护 | 启用保护功能 C | 0 | 十六进制 | u | 1 | 1226 | 15 | 0 | 0x1F | 小时 | X | X | RSVD|RSVD|RSVD|OC|RSVD|CTO|RSVD|PTO | 十六进制 | 0x00 | |
| 设置 | 保护 | 已启用移除恢复 A | 0 | 十六进制 | u | 1 | 1228 | 0 | 0 | 0xFC | 小时 | X | X | ASCDL|ASCD|AOLDL|AOLD|OCD|OCC|RSVD|RSVD | 十六进制 | 0x00 | |
| 设置 | 保护 | 已启用删除恢复 B | 0 | 十六进制 | u | 1 | 1229 | 0 | 0 | 0x40 | 小时 | X | X | RSVD|OCDL|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD | 十六进制 | 0x00 | |
| 设置 | 永久性故障 | 启用的 PF A | 0 | 十六进制 | u | 1 | 1323 | 0 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | DFETF|CFETF|VIMR|SOT|SOCD|SOCC|RSVD|RSVD | 十六进制 | 0x00 | |
| 设置 | 永久性故障 | 已启用 PF B | 0 | 十六进制 | u | 1 | 1324 | 0 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | SOTF|TS3|TS2|TS1|AFE_XRDY|AFE_OVRD|AFEC|AFER | 十六进制 | 0x00 | |
| 设置 | 配置 | 温度启用 | 0f | 十六进制 | B | 1 | 1195 | 9 | 0 | 0x1F | 小时 | X | X | RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|源|TS3|TS2|TS1 | 十六进制 | 0x0F | |
| 设置 | 配置 | 温度模式 | 4 | 十六进制 | B | 1 | 1196 | 0 | 0 | 0x07 | 小时 | X | X | RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|TS3模式|TS2模式|TS1模式 | 十六进制 | 0x04 | |
| 设置 | 配置 | DA 配置 | 19 | 十六进制 | B | 1 | 1197 | 11 | 0 | 0xdf | 小时 | X | X | FTEM|CTEMP|RSVD|VEXTAVG_EN|Vaux_EN|Vaux_SCALE|IN_SYSTEM_SLEEP|SLEEP | 十六进制 | 0x19 | |
| 设置 | 配置 | AFE 电芯映射 | 7fff | 十六进制 | B | 2 | 1198 | 13 | 0 | 0x7fff | 嘘 | X | X | RSVD|CELL_15|CELL_14|CELL_13|CELL_12|CELL_11|CELL_10|CELL_9|CELL_8|CELL_7|CELL_6|CELL_5|CELL_4|CELL_3|CELL_2|CELL_1 | 十六进制 | 0x7fff | |
| 设置 | 配置 | FET 选项 | 44 | 十六进制 | B | 2 | 1119 | 21 | 0 | 0x0ff | 嘘 | X | X | RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|PDSG_POL|PDSG_EN|KEY_POL|PCHG_POL|RSVD|SLEEPCHG|CHGFET|CHGIN|CHGSU|OTFET|KEY_EN|PCHG_EN | 十六进制 | 0x0044 | |
| 设置 | 配置 | SBS 监测配置 | 2 | 十六进制 | B | 1 | 1121 | 0 | 0 | 0x83 | 小时 | X | X | PWRMSSleep|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSOC_HOLD|RSOCL | 十六进制 | 0x02 | |
| 设置 | 配置 | SMB 配置 | A0 | 十六进制 | B | 1 | 1122 | A0 | 0 | 0xb7 | 小时 | X | X | Fixed_ADDR|RSVD|BLT1|BLT0|RSVD|HPE|CP|BCAST | 十六进制 | 0xA0 | |
| 设置 | 配置 | 功率配置 | 0 | 十六进制 | B | 1 | 1138 | 0 | 0 | 0x01 | 小时 | X | X | RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|AUTO_SHIP_EN | 十六进制 | 0x00 | |
| 设置 | 配置 | LED 配置 | 0 | 十六进制 | B | 1 | 1166 | 0 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | RSVD|RSVD|LCD_sleep_DIS|LCDEN|LEDMODE|LEDCHG|LEDRCA|LEDR | 十六进制 | 0x00 | |
| 设置 | 配置 | SOC 标志配置 | 02fb | 十六进制 | B | 2 | 1506 | 02fb | 0 | 0x13ff | 嘘 | X | X | RSVD|RSVD|RSVD|SBS_COMP|RSVD|RSVD|FCCLEARRSOC|FCLEARRSOC|FDSETRSOC|TCETVCT|FCETVCT|TCLEARRSOC|TCSETRSOC|TCLEARRSOC|TCSETRSOC|TDSETRSOC|TDSETRSOC|TDSETRSOC|TDSETRSOC|TDSETRSOC | 十六进制 | 0x02fb | |
| 设置 | 配置 | 均衡配置 | 1 | 十六进制 | B | 1 | 1599 | 1 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|CB | 十六进制 | 0x01 | |
| 设置 | 配置 | CEDV Gauging Configuration | 26 | 十六进制 | B | 2 | 1433 | 2 | 0 | 0x7ff | 嘘 | X | X | RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|FC_FOR_VDQ|RSVD|FCC_LIMIT|VFLT_EN|RSVD|FIXED_EDV0|SC|EDV_CMP|EDV_EXT_CELL|CSYNC|CCT | 十六进制 | 0x0026 | |
| 设置 | 保险丝 | PF 安全 A | 0 | 十六进制 | u | 1 | 1112 | 0 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | DFETF|CFETF|VIMR|SOT|SOCD|SOCC|SOV|SUV | 十六进制 | 0x00 | |
| 设置 | 保险丝 | PF 安全 B | 0 | 十六进制 | u | 1 | 1113 | 0 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | SOTF|TS3|TS2|TS1|AFE_XRDY|AFE_OVRD|AFEC|AFER | 十六进制 | 0x00 | |
| 设置 | 保险丝 | PF 安全 C | 0 | 十六进制 | u | 1 | 1114 | 0 | 0 | 0x03 | 小时 | X | X | RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|DFW|IFC | 十六进制 | 0x00 | |
| 设置 | 保险丝 | 保险丝熔断超时 | 30 | s | u | 1 | 1118 | 30 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x1E | ||
| 设置 | AUX SMB 地址 | ADDR 读取 | 3 | - | u | 1 | 1123 | 3 | 0 | 10 | DDD | X+0 | X | - | 0x03 | ||
| 设置 | AUX SMB 地址 | SMBTAR_ADDR0 | 20 | 十六进制 | u | 1 | 1124 | 20 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | 十六进制 | 0x20 | ||
| 设置 | AUX SMB 地址 | SMBTAR_ADDR1 | 22 | 十六进制 | u | 1 | 1125 | 22 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | 十六进制 | 0x22 | ||
| 设置 | AUX SMB 地址 | SMBTAR_ADDR2 | 24 | 十六进制 | u | 1 | 1126 | 24 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | 十六进制 | 0x24 | ||
| 设置 | AUX SMB 地址 | SMBTAR_Addr3 | 25 | 十六进制 | u | 1 | 1127 | 25 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | 十六进制 | 0x25 | ||
| 设置 | AUX SMB 地址 | SMBTAR_Addr4 | 26 | 十六进制 | u | 1 | 1128 | 26 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | 十六进制 | 0x26 | ||
| 设置 | AUX SMB 地址 | SMBTAR_Addr5 | 28 | 十六进制 | u | 1 | 1129 | 28 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | 十六进制 | 0x28 | ||
| 设置 | AUX SMB 地址 | SMBTAR_Addr6 | 2A | 十六进制 | u | 1 | 1130 | 2A | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | 十六进制 | 0x2A | ||
| 设置 | AUX SMB 地址 | SMBTAR_ADDR7 | 2°C | 十六进制 | u | 1 | 1131 | 2°C | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | 十六进制 | 0x2C | ||
| 设置 | SMB 主模式 | 主机地址 | 10 | 十六进制 | u | 1 | 1134 | 10 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | 十六进制 | 0x10 | ||
| 设置 | SMB 主模式 | 充电器地址 | 12 | 十六进制 | u | 1 | 1135 | 12 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | 十六进制 | 0x12 | ||
| 设置 | SMB 主模式 | 警报计时器 | 10 | s | u | 1 | 1136 | 10 | 10 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x0A | ||
| 设置 | SMB 主模式 | 充电器请求计时器 | 50 | s | u | 1 | 1137 | 50 | 10 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x32 | ||
| 设置 | 制造部 | Mfg Status init | 00b0 | 十六进制 | B | 2 | 712 | 0 | 0 | 0xFFFF | 嘘 | X | X | RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|LED_EN|SAFE_EN|BBR_EN|PF_EN|LF_EN|FET_EN|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD|RSVD | 十六进制 | 0x00b0 | |
| 保护功能 | CUV | 阈值 | 2500 | mV | 我 | 2 | 1230 | 2500 | 0 | 32767 | DDDD | X+0 | X | mV | 0x09c4 | ||
| 保护功能 | CUV | 延迟 | 2 | s | u | 1 | 1232 | 2 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x02 | ||
| 保护功能 | CUV | 恢复 | 2600 | mV | 我 | 2 | 1233 | 3000 | 0 | 32767 | DDDD | X+0 | X | mV | 0x0a28 | ||
| 保护功能 | COV | 阈值低温度 | 3650 | mV | 我 | 2 | 1235 | 4300 | 0 | 32767 | DDD | X+0 | X | mV | 0x0e42 | ||
| 保护功能 | COV | 阈值标准温度 | 3650 | mV | 我 | 2 | 1237 | 4300 | 0 | 32767 | DDD | X+0 | X | mV | 0x0e42 | ||
| 保护功能 | COV | 阈值高温 | 3650 | mV | 我 | 2 | 1239 | 4300 | 0 | 32767 | DDD | X+0 | X | mV | 0x0e42 | ||
| 保护功能 | COV | 阈值建议温度 | 3650 | mV | 我 | 2 | 1241 | 4300 | 0 | 32767 | DDD | X+0 | X | mV | 0x0e42 | ||
| 保护功能 | COV | 延迟 | 3 | s | u | 1 | 1243 | 2 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x03 | ||
| 保护功能 | COV | 恢复低温 | 3550 | mV | 我 | 2 | 1244 | 3900 | 0 | 32767 | DDD | X+0 | X | mV | 0x0dde | ||
| 保护功能 | COV | 恢复标准温度 | 3550 | mV | 我 | 2 | 1246 | 3900 | 0 | 32767 | DDD | X+0 | X | mV | 0x0dde | ||
| 保护功能 | COV | 恢复高温 | 3550 | mV | 我 | 2 | 1248 | 3900 | 0 | 32767 | DDD | X+0 | X | mV | 0x0dde | ||
| 保护功能 | COV | 恢复建议温度 | 3550 | mV | 我 | 2 | 1250 | 3900 | 0 | 32767 | DDD | X+0 | X | mV | 0x0dde | ||
| 保护功能 | OCC | 阈值 | 11000 | mA | 我 | 2 | 1252 | 6000 | -32768 | 32767 | DDDD | X+0 | X | mA | 0x2af8 | ||
| 保护功能 | OCC | 延迟 | 1 | s | u | 1 | 1254 | 6 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x01 | ||
| 保护功能 | OCC | 恢复阈值 | 40 | mA | 我 | 2 | 1255 | -200 | -32768 | 32767 | DDDD | X+0 | X | mA | 0x0028 | ||
| 保护功能 | OCC | 恢复延迟 | 30 | s | u | 1 | 1257 | 5 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x1E | ||
| 保护功能 | OCD | 阈值 | -13000 | mA | 我 | 2 | 1258 | -6000 | -32768 | 32767 | DDDD | X+0 | X | mA | 0xcd38 | ||
| 保护功能 | OCD | 延迟 | 10 | s | u | 1 | 1260 | 6 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x0A | ||
| 保护功能 | OCD | 恢复阈值 | -300 | mA | 我 | 2 | 1261 | 200 | -32768 | 32767 | DDDD | X+0 | X | mA | 0xfed4 | ||
| 保护功能 | OCD | 恢复延迟 | 30 | s | u | 1 | 1263 | 5 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x1E | ||
| 保护功能 | OCDL | 闩锁限制 | 5 | - | u | 1 | 1264 | 5 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | - | 0x05 | ||
| 保护功能 | OCDL | 计数器解码延迟 | 10 | s | u | 1 | 1265 | 10 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x0A | ||
| 保护功能 | OCDL | 复位 | 30 | s | u | 1 | 1266 | 15 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x1E | ||
| 保护功能 | AOLD | 闩锁限制 | 5 | - | u | 1 | 1267 | 0 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | - | 0x05 | ||
| 保护功能 | AOLD | 计数器解码延迟 | 10 | s | u | 1 | 1268 | 10 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x0A | ||
| 保护功能 | AOLD | 恢复 | 5 | s | u | 1 | 1269 | 5 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x05 | ||
| 保护功能 | AOLD | 复位 | 30 | s | u | 1 | 1270 | 15 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x1E | ||
| 保护功能 | AOLD | 阈值和延迟 | 1楼 | 十六进制 | u | 1 | 1203 | 0 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | RSVD|OCD_D2|OCD_D1|OCD_D0|OCD_T3|OCD_T2|OCD_T1|OCD_T0 | 十六进制 | 0x1F | |
| 保护功能 | ASCD | 闩锁限制 | 3 | - | u | 1 | 1271 | 0 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | - | 0x03 | ||
| 保护功能 | ASCD | 计数器解码延迟 | 10 | s | u | 1 | 1272 | 10 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x0A | ||
| 保护功能 | ASCD | 恢复 | 5 | s | u | 1 | 1273 | 5 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x05 | ||
| 保护功能 | ASCD | 复位 | 15 | s | u | 1 | 1274 | 15 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x0F | ||
| 保护功能 | ASCD | 阈值和延迟 | 1楼 | 十六进制 | u | 1 | 1202 | 0 | 0 | 0xFF | 小时 | X | X | RSNS|RSVD|RSVD|SCD_D1|SCD_D0|SCD_T2|SCD_T1|SCD_T0 | 十六进制 | 0x1F | |
| 保护功能 | OTC | 阈值 | 65 | 1摄氏度 | 我 | 2 | 1275 | 55 | -400 | 1500 | DDD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x028a | ||
| 保护功能 | OTC | 延迟 | 2 | s | u | 1 | 1277 | 2 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x02 | ||
| 保护功能 | OTC | 恢复 | 60 | 1摄氏度 | 我 | 2 | 1278 | 50 | -400 | 1500 | DDD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x0258 | ||
| 保护功能 | OTD | 阈值 | 65 | 1摄氏度 | 我 | 2 | 1280 | 60 | -400 | 1500 | DDD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x028a | ||
| 保护功能 | OTD | 延迟 | 2 | s | u | 1 | 1282 | 2 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x02 | ||
| 保护功能 | OTD | 恢复 | 60 | 1摄氏度 | 我 | 2 | 1283 | 55 | -400 | 1500 | DDD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x0258 | ||
| 保护功能 | OTF | 阈值 | 80 | 1摄氏度 | 我 | 2 | 1285 | 80 | -400 | 1500 | DDD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x0320 | ||
| 保护功能 | OTF | 延迟 | 3 | s | u | 1 | 1287 | 2 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x03 | ||
| 保护功能 | OTF | 恢复 | 70 | 1摄氏度 | 我 | 2 | 1288 | 65 | -400 | 1500 | DDD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x02bc | ||
| 保护功能 | UTC | 阈值 | 0 | 1摄氏度 | 我 | 2 | 1290 | 0 | -400 | 1500 | DDD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x0000 | ||
| 保护功能 | UTC | 延迟 | 2 | s | u | 1 | 1292 | 2 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x02 | ||
| 保护功能 | UTC | 恢复 | 5 | 1摄氏度 | 我 | 2 | 1293 | 5 | -400 | 1500 | DDD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0x0032 | ||
| 保护功能 | UTD | 阈值 | -25 | 1摄氏度 | 我 | 2 | 1295 | 0 | -400 | 1500 | DDD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0xFF06 | ||
| 保护功能 | UTD | 延迟 | 2 | s | u | 1 | 1297 | 2 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x02 | ||
| 保护功能 | UTD | 恢复 | -20 | 1摄氏度 | 我 | 2 | 1298 | 5 | -400 | 1500 | DDD.d | X+0 | X | 0.1°C | 0xF38 | ||
| 保护功能 | AFE 外部覆盖 | 延迟 | 5 | s | u | 1 | 1300 | 5 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x05 | ||
| 保护功能 | AFE 外部覆盖 | 恢复 | 2 | s | u | 1 | 1301 | 2 | 0 | 255 | DDD | X+0 | X | s | 0x02 | ||
| 保护功能 | PTO (动力 | ||||||||||||||||
您好、Star:
您能否说明一下他们试图读取的保护措施? 在第一个 POST 中提到正在读取 CUV、但在 GG 文件和 BQStudio 中、它们读取的地址不是 CUV、它实际上看起来介于 DSG Current Threshold 和 Chg Current Threshold 之间:

在.gg 文件中、您共享 CUV 的地址偏移量为1230、以十六进制表示为4ce、因此0x4000 + 0x04CE = 0x44CE、这与 BQZ 文件匹配。 我认为数据不会返回大端字节序、似乎读取了 CUV 的错误地址。

此致、
怀亚特·凯勒