请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV103 大家好、
美好的一天...
我是来自 Rotork Controls Limited 的 Kirubakar Nagarajan。 我已经为具有50%占空比的螺线管驱动实现了 DRV103H IC。 我使用了215K 电阻器来设置 IC 振荡器频率@ 24kHz、并使用了137K 电阻器来获得来自 DRV IC 的 PWM 信号输出的50%占空比。 所有电阻器容差都以1%的限值进行选择、当我在 DSO 中捕获了信号时、占空比不是50%。 您能否澄清一下这个问题。
我附上了波形供您参考。