This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:PWM 信号的占空比不准确、不符合数据表声明的电阻器值

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327899/drv103-duty-cycle-of-pwm-signal-not-accurate-as-per-datasheet-declared-resistor-value

器件型号:DRV103

大家好、

美好的一天...

我是来自 Rotork Controls Limited 的 Kirubakar Nagarajan。 我已经为具有50%占空比的螺线管驱动实现了 DRV103H IC。 我使用了215K 电阻器来设置 IC 振荡器频率@ 24kHz、并使用了137K 电阻器来获得来自 DRV IC 的 PWM 信号输出的50%占空比。 所有电阻器容差都以1%的限值进行选择、当我在 DSO 中捕获了信号时、占空比不是50%。 您能否澄清一下这个问题。

我附上了 波形供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kirubakar:

    我将对此问题进行调查、并在24小时内与您联系。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirubakar:

    要实现具有50%更精确占空比的 PWM 信号、我建议将 RFREQ 电阻器从215 kΩ 降低到205 kΩ。 这会将您的频率从24kHz 更改为25kHz。  

    为了实现50%的占空比、RPWM 在25kHz 时应该是137 kΩ。  

    此致!

    大卫