您好!
在 BQ25792的测试中、我们遇到了几个问题、想要咨询您。
1、我们通过测试发现、当电池温度为0 °C 时、电池不再通电。 实际上、我们的电池可以支持低至-20 °C 的电源;我们还发现、当适配器 插入电源后、整个系统将重新启动。 电池似乎没有供电、这也会影响适配器的供电。 问题是什么?
2 μ A 在、充电曲线时、如果快速充电电流设为1.2A、在充电过程中会有大约1.2A 的充电电流、大约0.2A 的充电电流、然后发生跳变 大约1.2A 的充电电流。 这样做的原因可能是什么? 以下是我们的数据和曲线部分的屏幕截图。 附加的是我们的原始数据。