This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792充电和放电测试问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327280/bq25792-bq25792-charge-and-discharge-test-issue

器件型号:BQ25792

您好!

   在 BQ25792的测试中、我们遇到了几个问题、想要咨询您。

   1、我们通过测试发现、当电池温度为0 °C 时、电池不再通电。 实际上、我们的电池可以支持低至-20 °C 的电源;我们还发现、当适配器             插入电源后、整个系统将重新启动。 电池似乎没有供电、这也会影响适配器的供电。 问题是什么?

   2 μ A 在、充电曲线时、如果快速充电电流设为1.2A、在充电过程中会有大约1.2A 的充电电流、大约0.2A 的充电电流、然后发生跳变               大约1.2A 的充电电流。 这样做的原因可能是什么? 以下是我们的数据和曲线部分的屏幕截图。 附加的是我们的原始数据。

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    当 ICHG 降至200mA 时、在 BATP 引脚处检测到的电池电压是多少?  预充电至快速充电转换电压(VBATLOWV)是 REG0x08调节电压的百分比。 充电器在状态寄存器0x1C 中是否报告它处于 PRECHARGE、这是默认200mA?   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       从表中的数据或曲线可以看出、当电流降至约200mA 时、对应的电压约为7.6V。

      当我们使用2S 电池时、VREG 为8.4V、经计算、REG0x08使用的默认值大于 VBATLOWV。

      因此、我们不应进入 PRECHARGE 模式。

       

       另外、昨天的第一个问题、原因是什么?   它似乎异常。

    此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    充电器的状态和故障寄存器 REG0x1B-0x17是什么?  这些寄存器将指示正在发生的情况。  0x22-0x27中的故障寄存器在被读取后清除。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

       感谢您的答复。    

        在-20 °C、电池就位、适配器就位的情况下、几分钟后、我们发现 我的设备 已关闭、VSYS 已不再输出。 您能帮助分析发生这种情况的原因吗? 另外在-20 °C 上、电池没有就位(VBATP 有电压、大约为6.5V)、并且只有适配器就位、 我的设备 正常。 电池如何影响 BQ25792的运行?

        此致、

    扬阳市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangyang:

    充电器的状态和故障寄存器 REG0x1B-0x17是什么?  这些寄存器将指示正在发生的情况。  0x22-0x27中的故障寄存器在被读取后清除。

    在无电池连接、充电启用且无 TS 故障的情况下、BAT 和 SYS 在 BAT 上以最小电容达到 OVP。  在每次 OVP 后、转换器关闭至少30ms。

    此致、

    杰夫