This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:完全定制/覆盖电压和调节?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327880/tps389006-q1-fully-customize-override-voltages-and-scaling

器件型号:TPS389006-Q1

尊敬的 TI 团队:

我只想问是否可以使用自定义值覆盖所有设置(UV_HF / OV_HF、缩放...) 输入电压并将其保存到器件中。

非常感谢。

此致
莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    是的、可以通过 I2C 对器件进行重新编程、但遗憾的是、该器件没有 NVM 非易失性存储器、因此、器件断电后、将返回到默认设置。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:
    非常感谢您提供的信息。
    这并不理想、但我可以忍受它。

    莫里茨