主题中讨论的其他器件: Tina-TI、
您好、德州仪器支持团队、
我是 Chauhan Mihir。 我是 Aimtron Technology Pvt.LTD 的嵌入式硬件工程师。
因此、我们在2年前就为娱乐行业开发了一种产品、从那时起、装置/设计正在投入生产。 此外、该装置使用外部电源(9V 电源或5V USB)和电池供电。
因此、德州 IC 用于9V 和5V 电源的 ORing、因为数据表中提到了它的功能。
目前、该器件处于生产阶段。 我们在过去2年制造了多个相同器件。 但由于功能故障、我们收到了20%至30%的生产批次。 因此、我们分析了该故障单元、并确定了 PN # TPS2121发生故障且电池受损。 将 IC 更换为全新的 One IC 后、该装置开始工作。
那么、这一故障背后的问题是什么。
我在此附加该器件的原理图部分。 请尽快回复我们,因为我们可以在分析和纠正方面取得进展。
谢谢。此致、
三希尔超汉