This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:使用 TPS25983进行设计

Guru**** 2518940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326320/tps25983-designing-with-tps25983

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件: TPS25947

团队、您好!
我们计划使用 IC TPS25983进行过流保护。
设备的输出将连接到多个 LED。
总输出电流为3.5A。
器件的 IN 将从电源获取5V 电压。
有人能为我们的应用提供最佳解决方案吗?
当发生大于3.8A 的负载过流事件时、器件应切断负载(LED)的电源、并应具有一个输出标志以通知 MCU。
仅当过流事件发生改变/或由 MCU 启动时、器件才应开启。

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi SV、

    感谢您的联系!

    您能否分享 LED 负载的 V-I 特性? 电流为3.5A 时、它是否会接近5V?  

    请注意、如果在电流限制模式下长时间运行、电子保险丝最终会触发 TSD 关断。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、
    感谢您的答复。
    LED 的正向电压为1.4V、正向电流仅为30mA 左右。
    我们有100个这样的并联 LED、因此总电流将为3A。

    请注意,如果在电流限制模式下长时间运行,电子保险丝最终将触发 TSD 关闭。

    我们不需要该器件长时间在限流模式下工作。
    当发生过载/输出短路时、它将通过故障引脚通知 MCU、MCU 将禁用 IC、以防止电流流向负载。
    IC TPS259813LRPWR 似乎是我们应用的不错选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi SV、

    是的、 TPS259813LRPWR 是不错的选择。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、
    感谢您的答复。
    我们不需要过压或欠压锁定、因此引脚2 (~EN/OVLO)引脚将始终连接到 GND、仅引脚1 (EN/UVLO)将用于启用/禁用(通过 MCU 的3.3V 引脚) IC TPS259813LRPWR。


    我们的主要目标是感应 TPS259813LRPWR 输出(负载)侧的过流情况。
    因此、如果我正确理解数据表、通过器件 OUT 引脚(引脚6) 的任何电流(大于 ILIM 电阻器设置的电流(在本例中为3.5A))都将导致器件进入故障状态、并且器件将 FLT 引脚(引脚4)置位 变为低电平。
    请更正我的错误。
    请注意、我们不是只关注瞬态过流、也不是在负载侧寻找任何可能的短路或电流增加。
    那么、在这种情况下、器件的 FLT 引脚或 PG 引脚会出现什么情况?
    器件应向 MCU 报告过流事件

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi SV、

    由于我们不需要过压或欠压锁定,引脚2 (~EN/OVLO)引脚将始终连接至 GND,而只有引脚1 (EN/UVLO)将用于启用/禁用(来自 MCU 的3.3V 引脚) IC TPS259813LRPWR]。[/QUOV]

    是的、回答正确。 您可以通过执行此操作来移除 OVLO 并使用 MCU 来使用 EN 控制。

    因此、如果我正确理解了数据表、则流经器件 OUT 引脚(引脚6) 的任何电流大于 ILIM 电阻器设置的电流(在本例中为3.5A)都将导致器件进入故障状态、并且器件将 FLT 引脚置为有效 (引脚4)拉至低电平。
    如果我错了,请更正我。

    因此、FLT 引脚将对类似这样的断路器保护做出反应。 如果故障仍然存在、直到 ITIMER 放电低于特定阈值、则该器件会断开闭锁、否则它会恢复。 下图对此进行了说明。

    请注意,我们不是仅考虑瞬态过流,也不是负载侧任何可能的短路或电流增加。
    那么、器件的 FLT 引脚或 PG 引脚在这种情况下会出现什么情况呢?

    器件确实支持短路保护、阈值为2xILIM 和 Ifft (固定快速跳变阈值)、这将在 TFT (超快跳变)范围内锁闭器件、但这不会影响 FLT 引脚状态。 该器件在电流限制中的瞬态事件后尝试重启、如果过流持续存在、则该器件会进入 TSD (热关断)模式、从而下拉 FLT 引脚。 下图对此进行了说明。

    此致、
    阿鲁什

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:
    感谢您的答复。
    您能否澄清一下我们对此器件存在的以下疑问?
    1)。 那么、您是否说过、只有过流导致的热关断事件可以使 FLT 引脚无效?
    2)。 我们是否为了适应瞬态/浪涌电流而使用2 * ILIM 电流值?
    3)。 在我们的系统中不需要自动重试。 因为、任何过流情况都是由负载侧的任何故障/元件损坏引起的。 因此、在硬件中问题得到解决之前、我们不会再为其供电。
    4)。 我们在寻找一种在电流超过设定值时具有短路保护功能的器件。
    5). 100个 LED 将消耗大约3A 的电流。 因此在任何短路情况下、如果电流高于预定义的3.5A 阈值、器件应限制电流并通知 MCU。
    6)。 我是否可以将 TPS259813LRPWR 用作该用途?。
    7)。 如果短路永远不会达到2*ILIM 阈值,将会发生什么情况?
    8)。 IC TPS259470LRPWR 似乎采用了不同的方法。 您能对此发表评论吗?

    正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi SV、

    1. 是的、TSD 会导致 FLT 引脚低电平输出。 这是 FLTb 引脚、即低电平有效故障指示器。
    2. (+) TPS25981:tsc 和 ISC 规格-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛 这可以帮助解释短路响应(图8-5)。 是的2* ILIM 适用于瞬态电流。
    3. 在瞬态事件之后、器件会尝试重启、以便在瞬态事件发生一次之后为系统提供机会、从而防止瞬态事件发生并消失。 如果问题仍然存在、则器件将进入热关断状态、然后器件将不会再次开启、直到您再次启用该器件、因为您使用的是锁存模式而不是自动重试模式。
    4. 如前所述、该器件提供短路保护和过流保护(OCP)
    5. 该器件允许低于2* ILIM 的过流一段时间(可使用 ITimer 引脚配置)、然后该器件将断开电路并使用 FLT 引脚通知 MCU
    6. 如上所述、这是一个不错的选择。
    7. 此器件中有两种类型的保护机制。 定期 OCP 和瞬态保护。 2*ILIM 阈值用于瞬态保护。 OCP 仍将在 ILIM 阈值下工作。  
    8. 您能具体说明一下吗? 您为什么认为他们使用不同的方法。 我想我之前的答复引起了一些混乱。 请引用不清楚的任何器件。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:
    感谢您的答复。
    以下是 TPS259813LRPWR (断路、闭锁和反向阻断)数据表中的一个片段。


    FAULT 引脚为开漏引脚、在正常运行期间将为高电平。
    在持续过流或输出短接至 GND 期间、故障引脚状态不会发生变化。
    您能回答以下问题吗?
    1)。 我们如何针对过流和输出对地短路情况向 MCU 发出警报?
    2)。 断路是否意味着将负载与输入电源断开?
    3)。 故障锁存意味着什么?
    4)。 闭锁(不是自动尝试)是否意味着器件将在重新启用之前被禁用(与自动重试选项不同)。


    5). 我无法找到 TPS259813LRPWR 的过流响应图。 希望 TPS259814x 也是如此。
    6)。 如果图表正确、则故障答案似乎是错误的。 持续过流会导致温度升高、从而关断。
    7)。 我希望这个持续过流值由 ILIM 电阻器设置。

    如下代码片段来自 TPS259470LRPWR (有源电流限制、可调 OVLO、故障、闭锁、Auxoff)的数据表


    发生过流事件时、器件似乎会拉低故障线、如果故障持续时间长于 ITIMER 引脚上电容器设置的时间。





    您能回答以下问题吗?
    1)。 从该图中可以看出、故障引脚在热关断前会减小资产。
    2)。 有源电流限制是否意味着限制 ILIM 电阻器设置的负载电流?
    3)。 在有效电流限制期间、如果 ITimer 过期且温度较低、FAULT 引脚是否会变为低电平?


    100个 LED 将消耗大约3A 的电流。 因此在任何短路情况下、如果电流高于预定义的3.5A 阈值、器件应限制电流并通知 MCU、以便保护电源或负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi SV、

    FAULT 引脚为开漏引脚、在正常运行期间将为高电平。
    在持续过流或输出短接至 GND 期间、故障引脚状态不会发生变化。

    如果持续过流、则会发生 FLT 引脚变化。 在输出接地短路的情况下、FLT 不会立即更改、但器件将关闭并重启、如果短路持续存在、器件将进入热关断状态、这将导致 FLT 变化。  

    您的问题:

    1)。 我们如何针对过流和输出对地短路情况向 MCU 发出警报?

    在这两种情况下、FLT 将发生变化。 过流将导致断路器运行、这将改变 FLT、对 GND 短路将导致重新启动、如果短路依然存在、TSD 将导致 FLT 变化  
    2)。 断路是否意味着将负载与输入电源断开?

    是的、断路器意味着从 Vin 断开 Vout。  
    3)。 故障锁存意味着什么?

    对于此器件、这意味着 FLT 为低电平。 基本上、该引脚的工作状态在本例中为低电平。  
    4)。 闭锁(不是自动尝试)是否意味着器件将在重新启用之前被禁用(与自动重试选项不同)。

    是的、这是闭锁型号。 AUTO RETRY 变体将在延迟一段时间后重新启动、并将再次检查是否仍然存在任何问题。 闭锁型号需要使能引脚循环或下电上电才能重新启动。

    5). 我无法找到 TPS259813LRPWR 的过流响应图。 希望 TPS259814x 也是如此。

    是的、是一样的。
    6)。 如果图表正确、则故障答案似乎是错误的。 持续过流会导致温度升高、从而关断。

    持续过流通常不会导致 TSD、因为温升通常较低。 故障计时器(itimer)将在计时结束之前过期、这将导致断路器工作。 短路事件会由于较高的电流而导致温升升高、并导致 TSD。
    7)。 我希望这个持续过流值由 ILIM 电阻器设置。

    是的、ILIM 用于过流保护(OCP)、这将为持续故障设置限制。 短路阈值将只是 该值的调节值。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的问题。  

    发生过流事件时、器件似乎会拉低故障线、如果故障持续时间长于 ITIMER 引脚上电容器设置的时间。

    这与 TPS259813L 相同、TPS259813L 将在经过一些计时器之后拉取 FLT。 区别在于计时器结束后、TPS259470L 将进入有源电流限制模式、即恒定电流输出、而 TPS259813L 将进入 断路器、即无 Vout。  

    1)。 从该图中可以看出、故障引脚在热关断前会减小资产。

    不可以、如果注意顶部、则提到过载已移除。
    2)。 有源电流限制(ACL)是否意味着限制 ILIM 电阻器设置的负载电流?

    是的、在使用 ACL 的情况下、您可以获得由 ILIM 电阻器设置的恒定输出电流。
    3)。 在有效电流限制期间、如果 ITimer 过期且温度较低、FAULT 引脚是否会变为低电平?

    是的、它会变成低电平。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:
    感谢您的支持。
    我们决定使用 IC TPS259470LRPWR。

    下面是相同的电路。
    如果需要进行任何更改、能否请您复查并告诉我。

    电流限值设为4A。
    ITIMER 设置为2ms
    引脚 OVLO 接地。
    E/UVLO 引脚将由3.3V MCU 控制


    正在寻找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sv:

    您可以就原理图审阅再次提出问题吗? 这是不同的设备、不同的查询将帮助我们跟踪事情以供将来使用。 我想我们可以关闭这个主题。  

    此致、
    阿鲁什