This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:IC 复位/电池电量耗尽模式复位

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328082/tps25750-ic-reset-dead-battery-mode-reset

器件型号:TPS25750

可能涉及的对象:

我们正在使用 TPS25750、我们注意到电池电量耗尽模式需要手动复位。 根据之前与 TI 的讨论、我们发现方法如下:

"

‘‘以下第112页和113页链接中的 Gaid'或'Gaid'命令

链接: https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf?ts = 1693414341863&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987D#page=112

"

但在我们的测试过程中、 我们在使用支持5V 至20V 充电的全电压范围 PD 适配器时观察到一些电压变化。 当电池处于保护模式(例如 CUV (无电芯电源)时、复位后、充电电压默认为5V、并切换到20V。 这种方法看起来像是硬复位、会切断 USB-USB PD 输入、然后将电压调整到最高值(功率)。

是否可以使用任何"软复位"命令来清除"电池电量耗尽模式"标志? 我们在规范中使用了使用"dbfg"命令来尝试该方法、但它不起作用。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    建议使用'DBfg'来清除电池电量耗尽标志、您能否详细说明发送此命令时到底哪些命令不起作用?  

    另一种替代方法是将 TPS25750的 Barrel_Jack_Event 引脚配置为"GPIO"、当切换时、这将自动清除电池电量耗尽标志并执行 PR_Swap 到供电方。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林