请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 可能涉及的对象:
我们正在使用 TPS25750、我们注意到电池电量耗尽模式需要手动复位。 根据之前与 TI 的讨论、我们发现方法如下:
"
‘‘以下第112页和113页链接中的 Gaid'或'Gaid'命令
"
但在我们的测试过程中、 我们在使用支持5V 至20V 充电的全电压范围 PD 适配器时观察到一些电压变化。 当电池处于保护模式(例如 CUV (无电芯电源)时、复位后、充电电压默认为5V、并切换到20V。 这种方法看起来像是硬复位、会切断 USB-USB PD 输入、然后将电压调整到最高值(功率)。
是否可以使用任何"软复位"命令来清除"电池电量耗尽模式"标志? 我们在规范中使用了使用"dbfg"命令来尝试该方法、但它不起作用。
谢谢!
陈