主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO
尊敬的 TI 专家:
我使用 BQ40Z50设计一个 BMS、我正在测试低温保护、我设置保护:UTC 阈值0、延迟5s、恢复5度;设置:FET 选项:CHGFET 为1、CHGIN 为1、CHGSU 为1
电池充电电流为2A、温度点下的充电电流为0度、恢复电流为5度
我将温度传感器放在0度水中停止充电、充电电流为0;当我从0度水中取出温度传感器并将其升高到5度时、电流会变为2A 和0、 在 xchg 变为1和0的过程中、SS 分别变为0和1、也就是说、在为 MOSFET 充电时、它们将一个接一个地打开和关闭、不断地开关、并等待一段时间稳定后再继续充电
我认为、当温度传感器测量到高于5度的温度时、应使用2A 的电流进行充电、而不是在0A 和2Ae2e.ti.com/.../04cb48438db4409757894c134e094ee2.mp4之间不断跳跃