This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:关于欠温保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321662/bq40z50-r2-about-under-temperature-protection

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

我使用 BQ40Z50设计一个 BMS、我正在测试低温保护、我设置保护:UTC 阈值0、延迟5s、恢复5度;设置:FET 选项:CHGFET 为1、CHGIN 为1、CHGSU 为1

电池充电电流为2A、温度点下的充电电流为0度、恢复电流为5度

我将温度传感器放在0度水中停止充电、充电电流为0;当我从0度水中取出温度传感器并将其升高到5度时、电流会变为2A 和0、 在 xchg 变为1和0的过程中、SS 分别变为0和1、也就是说、在为 MOSFET 充电时、它们将一个接一个地打开和关闭、不断地开关、并等待一段时间稳定后再继续充电

我认为、当温度传感器测量到高于5度的温度时、应使用2A 的电流进行充电、而不是在0A 和2Ae2e.ti.com/.../04cb48438db4409757894c134e094ee2.mp4之间不断跳跃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解这一问题。 请详细说明这个问题。  

    您是否指的是未校准温度传感器?  

    我认为利用水来测试温度精度不是理想的选择。 为此、请使用受控温度室。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我正在测试欠温保护、当温度度为0时、BMS 可以保护、充电电流为0。

    当温度升高到5度以上时、应释放欠温保护、BMS 应正在充电。 但在温升过程中(超过5度)、BMS 会进行充电、并且会有一段时间不充电。 xchg 在1和0之间持续跳变一段时间、而不是当温度高于5度时 xchg 保持零值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享此事件的日志文件? 此外、您能否共享您的 gg 文件。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、稍后再给您回复、因为中国新年。

    在测试过程中,我不记录测试数据,我只能向您发送.gg 文件。 请检查

    e2e.ti.com/.../tablet.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个联邦假期,所以没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要一个日志文件、以了解 xchg 位为什么要切换。 日志文件应描述该行为。  

    确保电量计报告的温度()符合您的预期。  

    您可以通过点击 BQStudio 右上角的 Start Log 图标来记录日志数据。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bb.log

    请检查日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电电流为1000mA、我仅使用 TS1温度、当温度达到0度时充电电流为零、当温度升高时、 充电电流在1000mA 和0A 之间跳跃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已收到日志文件。 但是、为什么它缺少标题行?


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2844.bb.log

    请检查、是我设置的"低温度充电"中的电流相对较低。 在低温下、BQ40Z50如何控制充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您发送日志文件、我们需要一些时间来查看此文件。 此外、要详细了解如何控制监测计的充电电流、请阅读 TRM 的第4节(高级充电算法)。 只要您设置的电流大于充电电流阈值、就没有问题。

    此致、
    尼克·理查兹