This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4140:噪声性能

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318975/lm4140-noise-performance

器件型号:LM4140

尊敬的专家:

数据表将2.2μVpp (0.1-10Hz)表示为噪声、但当转换为 Vrms 时它给出了什么值?

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    此信息未经测试 、因此不可用。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我想我可以通过将它乘以一个常数来将 Vpp 转换为 Vrms、具体取决于波形形状  、  当它是正弦 波时、Vrms ={1/sqrt (2)}* Vpp、当它是三角波时、Vrms ={1/(2* sqrt (3))}* Vpp 。  LM4140的噪声输出是否有此类转换常数。  如果有的话、您能告诉我吗?

    如果没有转换常数、如果您告诉我如何估算 Vrms、我将不胜感激。

    感谢你的帮助。

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    输出噪声电压特性数据未按波形形状或转换常数组织。 因此、TI 不能提供任何有关从 Vpp 到 Vrms 转换的信息。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    当我研究从 Vpp 到 Vrms 的转换时、我发现波峰因数很重要、并且此波峰因数取决于应用 Vpp 的范围 、如下表所示。 (此处引用的表 https://www.ti.com/lit/an/slyt237/slyt237.pdf?ts =1708478915633&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F )

    由此、我知道转换常量(2乘以"波峰因数")可以根据统计确定 Vn 的 p-p 值范围的信息来确定。 我的理解是否正确?

    如果是正确的、如果您能评论我应该使用哪一个常数、我将不胜感激。

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    请允许我在第2/22天结束前联系我们的 Vref 系列专家并提供更新信息。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    咨询后、RMS =[峰至峰值]/6.6

    谢谢。
    约书亚