This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-0:VCC 电流远高于限值、确保安全运行

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327483/ucc2813-0-vcc-current-way-above-limit-for-safe-operation

器件型号:UCC2813-0

e2e.ti.com/.../Flyback-Circuit-_2D00_-02.21.24.pdf

我认为 IC 上的过流会导致在一段时间后发生击穿、这一点与我遇到的问题有关。 我已经断开了电路板上的迹线、并添加了一根导线来测量 IC VCC 引脚上的电流。 我还要用示波器测量 CS 引脚上的电压。  

这些是我通过随附的原理图看到的值:  

I_VCC:

  • 最大值= 168mA
  • RMS = 16.68mA

V_CS:

  • 最大值= 1.68V
  • RMS = 332mV

根据数据表、VCC 处的电流过高(应该小于30mA)、CS 处的电压高于1V。 如何降低此电流和电压、以确保使用此 IC 安全运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计中的 Vcc 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在测量:

    • 最大值= 9.5V
    • RMS = 7.57V

    此外、这些测量都是在对12V 输出施加1A 负载的条件下进行的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 Vb 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~160V rms、170V 峰值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请描述并展示您的电路中切断了迹线的位置以及如何测量流入 VCC 引脚的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我切断了红色 x 所在的迹线、将一根导线连接到 VCC 引脚和 C405的顶部、并使用一个带示波器的电流探头进行测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑您的测量方法会导致高电流。 要进行验证、您是否可以移除该导线并在红色 x 处添加一个电阻器。您需要尝试多个电阻器值、即 R= 20欧姆、50欧姆和100欧姆。 在放置一个电阻器的情况下、测量 VCC 引脚到 GND 引脚 V1的直流电压、并测量 C405到 GND 引脚 V2的直流电压。 然后计算电流 I =(V2-V1)/R、然后让我知道您的测试和计算得到的电流值是多少。

    流入 VCC 引脚的电流指定为直流。因此请通过上述测试得出直流电流。 我们从那里开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、请按照下面的来获得直流电流 I =(V2-V1)/R、R 需要20、50和100欧姆。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将设法获得直流电流。 但为什么电阻器位置很重要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我展示的位置是帮助过滤掉尖峰的直流电流。 这些规格适用于直流电压和电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里是我使用示波器测量电压时的结果。  

    具有20R:  

    I_VCC = 16mA (最大值)

    使用51R 时:  

    I_VCC = 1.6mA (最大值)

    带110R:  

    I_VCC = 0.4mA (最大值)  

    因此、我的电流探头可能是我的问题。  

    现在、在 IC 的 CS 引脚上测量的高电压会怎样呢? 此外、MOSFET 源极引脚处的电压也高于1V。 如何减小这些值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS 电压与您的电流感应电阻器和电流感应环路中的所有电感相关-我假设您看到超过1.64V 的尖峰。 该引脚可以承受此电压。 如果您的设计不适合采用此高电压、则需要更改电流检测电阻器、以查看是否可以使用值更小的电阻器以及 PCB 布局、从而查看是否可以对变压器电感进行任何改进。

    我不了解 MOSFET 源极引脚处的电压高出1V -这是由于电流感应电阻器的电压是否正确? 因此、如果您降低尖峰、电压将降低。