This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:TPS546C20A AVIN 引脚的使用电压(5V)

Guru**** 2502475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327551/tps546c20a-use-voltage-5v-of-avin-pin-of-tps546c20a

器件型号:TPS546C20A
我们的模块包含将12v 转换为2.2v 的 TPS 546C20A 电路。 

由于应用于电路的电感器的电流饱和超过50A、因此预计 PMIC 能够达到30A。 
然而、在这个电路中、饱和在18A 至20A 发生、但是如果5V 被输入到 AVIN 而非12V、则可以看到30A 的电流。 
在数据表" PVIN 和 AVIN 必须是相同的电位、才能实现准确的短路。内容为"电路保护"、但我想知道5V 是否可用于 AVIN。 




连接我们的电路。
谢谢你。
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Park、

    这些器件不是为与另一个为 AVIN 供电的电源轨一起使用而设计的。 虽然您已经通过为5V 电源轨供电让该器件正常工作、但不建议这样做。  

    我认为在 AVIN 轨上使用5Vin 可以解决该问题、因为 PVIN 线路上的纹波随着输出电流的增加而增加。 AVIN 引脚上很可能存在导致器件关断的足够纹波。 使用 AVIN 上的5V 电源轨可以旁路掉该纹波、从而使该器件能够在更高的电流下运行。

    确保在 IC 同一层附近和同一层上有一个旁路电容器。 我们建议最小电容为1uF、连接 PGND。

    谢谢。
    卡勒布