主题中讨论的其他器件:UCC14240-Q1
我已与 UCC14240-Q1进行比较、了解主要差异是什么、并注意到过热关断阈值(例如 TSHUTPPRIMARY_Rising)已从150摄氏度(典型值)增加到160摄氏度(典型值)。 但是、工作结温范围仍处于最高150摄氏度。 这是否意味着只有在设备超过最大额定值(因此不会保护器件)后才会激活双工模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已与 UCC14240-Q1进行比较、了解主要差异是什么、并注意到过热关断阈值(例如 TSHUTPPRIMARY_Rising)已从150摄氏度(典型值)增加到160摄氏度(典型值)。 但是、工作结温范围仍处于最高150摄氏度。 这是否意味着只有在设备超过最大额定值(因此不会保护器件)后才会激活双工模式?
您好、Manuel:
解释测试条件的简单电路。 器件在空载状态下通电、同时结温 Tj 小于140摄氏度。 不过、我预计负载电流的增加会导致 Tj 升高到140摄氏度以上、因为内部消耗的功率更多? 与内部监测的 Tj 相比、TSHUT_PRIM_RISING 不是阈值? 如果是、那么为了使 IC 达到 TSHUT_PRIM_RISING 阈值、Tj 需要超过150摄氏度(因此超过绝对最大结温)?
此致、
史蒂夫