This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:过热关断

Guru**** 2560350 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325614/ucc15241-q1-over-temperature-shutdown

器件型号:UCC15241-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC14240-Q1

我已与 UCC14240-Q1进行比较、了解主要差异是什么、并注意到过热关断阈值(例如 TSHUTPPRIMARY_Rising)已从150摄氏度(典型值)增加到160摄氏度(典型值)。  但是、工作结温范围仍处于最高150摄氏度。  这是否意味着只有在设备超过最大额定值(因此不会保护器件)后才会激活双工模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    请注意、数据表中 TSHUTP 的测试条件为 Tj<140C。 Tj 可以上升到150C、但当 Tj<140C 时、测试了裸片(IC 内部)处的热关断。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您的回复。  我对140摄氏度阈值的理解是、为了让器件导通、加电时要求低于此结温。  如果器件已通电、则我不认为140摄氏度适用。

    在假设我的理解不正确的情况下、您能否澄清如何在 Tj 低于140摄氏度时测试热关断阈值?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    热关断在许多结温 Tj 下进行了测试(请查看数据表中的 SOA 曲线)。 负载电流 会增加、直到关断(TSHUT_PRIM_RISING =160C)。 因此、峰值/最大功率能力在器件中进行了测试、并反映在 SOA 曲线中。 您可以看到、在此测试过程中、Tj 小于140。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    解释测试条件的简单电路。  器件在空载状态下通电、同时结温 Tj 小于140摄氏度。  不过、我预计负载电流的增加会导致 Tj 升高到140摄氏度以上、因为内部消耗的功率更多?  与内部监测的 Tj 相比、TSHUT_PRIM_RISING 不是阈值?  如果是、那么为了使 IC 达到 TSHUT_PRIM_RISING 阈值、Tj 需要超过150摄氏度(因此超过绝对最大结温)?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    正确、增加负载将增加 Tj、最终 Tj>150C。 极高负载下的 SOA 曲线反映了器件不断增大极限能够提供多少功率。 数据表中重点介绍的条件是 首次为器件加电(Tj<140C)以便能够测试 TSHUTP。

    谢谢你。