This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:EMC 辐射发射。

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, TPS82130, TPSM82913, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326255/tps82130-emc-radiated-emissions

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPSM82913TPS62933、TPS62913

您好、我们有一个在+12V 输入电压下运行的设计、并使用2个 TPS82130器件来生成3.3V 和5V 直流电源。
我们刚刚对此设计进行了 EMC 预合规性测试、我们看到辐射发射在大约32MHz 下达到峰值、而在125MHz 下同样非常接近 B 类限制。  调查表明、这些宽带峰值来自 直流/直流转换器。 TPS82130是高度集成的设计、我们严格遵循数据表。 对于如何在不使用额外筛查的情况下改善器件产生的这种辐射、是否有任何建议? PCB 位于塑料箱中、因此外壳上没有屏蔽层。 我将分享一份 PSU 原理图 和 EMC 图的 pic、其中一张图特写了辐射性质。

 e2e.ti.com/.../SmartBox-PSU-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、首先、您如何证明82130导致的30M 峰值是合理的?  

    您可以添加与 C8/C43并联的0.1uf+0.01uf 电容作为首先尝试、还可以分享布局供查看。

    BTW、  "不使用额外筛查?"的含义是什么? PCB 位于塑料箱中、因此外壳上没有屏蔽层。  "

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yudchang、我们无法100%确定30M 峰值源、但我们使用嗅探器探头(在 EMC 测试厂)进行了一些调查、这似乎是辐射来源。 这些位于发射测试频谱下端的宽带峰值通常是电源开关噪声。 在任何情况下、电路板上的其他位置都不会导致该发射。 在测试厂、我曾尝试在 C8和 C43位置添加100nF 电容器、但没有成功。

    TI 是否具有 TPS82130通过 B 类发射或类似问题的经验?

    我关于屏蔽的声明基本上是我们使用的是塑料外壳(例如置于金属外壳中)、因此任何辐射都不会被它所包含。 我假设(通过目视检查器件) TPS82130上的电感器不是屏蔽型? 我们还想知道 TI 是否建议 TPS82130采用更低 EMI 的解决方案?

    我已随附 Gerbers 的 PDF、如果您需要更多信息、请告诉我?e2e.ti.com/.../SmartBox_5F00_PCB.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您怀疑哪个 IC、U7或 U8?

    可以通过带宽范围大于500m Hz 的开关节点波形查看 SW 节点的振铃是否接近30MHz、这可能有助于确认噪声来自82130、其实您也看到82130的电感是具有屏蔽的芯片电感、 我们还没有收到82130引起的类似 EMI 情况。

    我明天还将检查 PCB 文件。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您确认电感器确实是屏蔽型。 我使用500MHz 示波器、因此可以检查 SW 节点振铃频率。 我们主要怀疑的 IC 是 U3、所以一组是3.3V (P3V3D 网络)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    裕昌会尽快给你反馈!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局两种外观正常、开关节点波形将有助于确认、您还可以添加 U3屏蔽、然后检查 RE 结果是否会得到改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宇昌先生、您好、请查看所附开关节点波形的示波器轨迹。 看起来频率是~10.4MHz (1/96ns)? 我想我们可能会看到它的三次谐波、或者您是否会期望它是基波、主要是正弦波?

    基准测试似乎表明筛选会有所帮助、但与消声室中的测试相比、这始终是有点主观的。

    e2e.ti.com/.../tek00025.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OS/US 振铃频率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这~大约为6ns、那么 Δ V 166MHz、可能太快了、不能解决我们的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎频率与30M 不匹配...

    CE 测试已通过、对吧? 建议为 U3/U7添加屏蔽、以确认辐射是否来自82130。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说"CE 测试已经通过了"是什么意思? ... 我们目前正在努力实现 CE 标志、因此我们刚刚完成了一项预合规性测试、该测试显示了这个问题。

    TI 是否会推荐另一款旨在降低 EMI 的器件、例如  

    LM63635CAQDRRRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说显示低频性能的传导发射。

    TPS62933和 TPS62913、TPSM82913都具有展频、有助于改善 EMI。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、传导发射正常。 感谢提供组件建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Sean