This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:充电时间和放大器;故障

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327175/tps25940-q1-charging-time-fault

器件型号:TPS25940-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25940

客户正在使用 TPS25940作为 EFUSE、以对超级电容器充电进行电流限制。 该应用是 PAC/PLC 工业控制器。

Q1:对超级电容器充电时、存在如下方波所示的延迟时间。 您能解释一下原因吗?

Q2:我们在运行期间发现 FLT 被置为有效。 我们想知道如何确定系统中确切的故障行为是什么? 我们能做到吗?

  

原理图:

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1.在图1中、我们需要看到 VOUT 参考 VIN 和 EN。 我们是否有显示 VIN、EN、VOUT 的波形?

    2.在第二种情况下,VIN 下降,因此器件检测到反向电流,因此 FLT 变为低电平。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    对于第二种情况、是否有方法可以判断当 FLT 变为低电平时发生了哪种故障?  

    此致

    巴顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton:

    正如我说过的、当 VOUT 高于 VIN 时、它看起来会产生反向电流。

    此致

    G·库纳尔