请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25940-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS25940
客户正在使用 TPS25940作为 EFUSE、以对超级电容器充电进行电流限制。 该应用是 PAC/PLC 工业控制器。
Q1:对超级电容器充电时、存在如下方波所示的延迟时间。 您能解释一下原因吗?

Q2:我们在运行期间发现 FLT 被置为有效。 我们想知道如何确定系统中确切的故障行为是什么? 我们能做到吗?
原理图:

此致
布赖恩