您好 TI
我对应用定制工具中的 TPS65994AD 设置有一些问题
1.Port1设置-->全局系统配置--> PP3配置&PP4配置
这两种设置会产生什么效果? 如果我不需要接收电源、可以禁用 PP3和 PP4吗?
2.端口1设置-->端口配置-->类型 C 支持选项
此设置会产生什么影响? 每个选项代表什么?
3.Port1设置-->发送受电方能力-->数量有效的 PDO
当我不需要受电方功能时、可以将其设置为零吗
4.Port1设置-->显示端口 配置-->多功能首选
该选项意味着什么? 我可以检查一下吗?