This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:存在有关 TPS65994AD 的一些固件设置的问题

Guru**** 1165140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320602/tps65994ad-there-are-questios-about-some-fw-settings-of-tps65994ad

器件型号:TPS65994AD

您好 TI

我对应用定制工具中的 TPS65994AD 设置有一些问题

1.Port1设置-->全局系统配置--> PP3配置&PP4配置

  这两种设置会产生什么效果? 如果我不需要接收电源、可以禁用 PP3和 PP4吗?

2.端口1设置-->端口配置-->类型 C 支持选项

 此设置会产生什么影响?  每个选项代表什么?

3.Port1设置-->发送受电方能力-->数量有效的 PDO

当我不需要受电方功能时、可以将其设置为零吗

4.Port1设置-->显示端口 配置-->多功能首选

该选项意味着什么? 我可以检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    感谢您的联系。

    请查看以下答复。

    1.Port1设置-->全局系统配置--> PP3配置&PP4配置

      这两种设置会产生什么效果? 如果我不需要接收电源、可以禁用 PP3和 PP4吗?

    是如果不需要灌电流电源、则禁用 PP3 ^ PP4

    2.端口1设置-->端口配置-->类型 C 支持选项

     此设置会产生什么影响?  每个选项代表什么?

    请参阅 USB Type-CRegistered电缆和连接器规范2.3版| USB-IF 详细信息

    3.Port1设置-->发送受电方能力-->数量有效的 PDO

    当我不需要受电方功能时、可以将其设置为零吗

    设置为零。 确保将 PortConfig TypeC 状态机设置为仅供电方

    4.Port1设置-->显示端口 配置-->多功能首选

    该选项意味着什么? 我可以检查一下吗?

    具体取决于应用。 此选项意味着系统倾向于 DP + USB3的存在(DP 引脚配置 B、D 或 F-A 双通道 DisplayPort、具有两个 USB3 (MFDP)连接通道)

      有关详细信息、请参阅 TPS6598x DisplayPort 交替模式(修订版 B)(TI.com)。  

    谢谢,

    舒巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,让我先了解,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shubha

    我有关于 TPS65994AD 固件设置的另一个问题

    器件1有两个端口包含端口1和端口2、我可以分别关闭端口2 (0x24)吗?

    如果正常,设置步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    您可以将端口2置于"已禁用"状态(将 PortConfig TypeCStateMachine 寄存器设为"已禁用")、以便它不会形成 TypeC/UB-SIP PD 合约。

      如果您的应用需要单端口、请检查单端口器件 www.ti.com/.../tps65987d 是否满足您的应用需求。

    谢谢,

    舒巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Shubha

    您是指此设置吗?

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65987d 

    -->本网站没有任何信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的设置。

    请参阅 TPS65987D 数据表、产品信息与支持| TI.com 或搜索  

    TI.com 上的 TPS65987D

    谢谢,

    舒巴