This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13640:在导通 VIN 之前从外部提供 Vout (USB)。

Guru**** 2506425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327135/tlvm13640-vout-is-provided-externally-usb-before-turning-vin-on

器件型号:TLVM13640

你(们)好!

我在 TLVM13640RDLR 尝试从 VIN 的24V 输入生成5V 输出时遇到了一个问题。 此电路有一个 USB-OTG 端口、用于 PC 内的标准通信和处理器模块的首次编程。  在常用用例中、设计工作正常。  

每当在连接电源(VIN 为24V)之前连接 USB 电缆时、IC 都会出现异常电路行为。 5V 电压轨不再稳定!  

数据表的第18页说明: "VLDOIN 电压不得超过 VIN 和12V。"

由于 USB => VOUT1、VOUT2和 VLDOIN (短接至电路上的 VOUT1和 VOUT2)从 USB (VBUS)获得5V 电压。 VIN 仍未激活。 这会导致 VLDOIN > VIN (= 0V)。

这是否会损害 IC? 是否有办法避免此问题?

"TLVM13640"以及连接 USB 连接器的所用电源开关(TPS2560DRCT)的原理图。 模块通常需要 VBUS 进行检测...

  

最佳

莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lait、您好!

    请注意数据表中的规格。 VLDOIN 不应超过两个最大规格(V_Vin+0.3或16V)中的较低者。  

    在 VIN 处于关闭状态(0V)的情况下、VLDOIN 不应超过0.3V。  

    如果在电源模块关闭时有外部电路偏置"5V"电源轨和 TLVM13640的输出、这可能会导致器件损坏。

    在这种情况下、建议将一个反向电流阻断二极管与5V 输出串联、以防止反向电流。

    此致、

    吉米