This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:充电器过早停止

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322514/bq24600-charger-stopping-prematurely

器件型号:bq24600

您好!  

我们在新电源板设计中使用 BQ24600作为电池充电控制器。 所选电池尺寸为6S (锂离子)、因此最大电池端子电压为25.2V。 充电电流设置为~1A。 充电器的输入电压为26.2伏...它来自升压转换器、并且这是它能够提供的最高电压。 VCC 引脚旁边有一个10欧姆串联电阻器和一个1uF 电容器、如数据表和 EVM 设计中所建议。

电池检测工作正常、连接后、控制器开始为电池充电。 不过、我们看到充电器直到充满电后才会为电池充电、并在80%左右过早停止。 发生这种情况时、探测 PG 信号(上拉至3.3V)会显示周期为~45ms 的某种方波。 因此、这告诉我们、充电器认为输入功率在尝试进一步为电池充电时不正常。 同时探测 SRN 和 VCC 引脚、我们可以看到、当问题发生时、充电器尝试为电池充电、但 SRN 略高、同时 VCC 降低、并且不再满足 VCC >SRN 条件、 因此充电器宣布功率状态不佳(PG 变为高电平)。 我认为 VCC 出现了下降、因为它是根据 TI 建议通过10欧姆电阻器供电的、此时 IC 从 VCC 汲取电流、并且 VCC 引脚上的电压下降(>1V)。  

由于我们不能进一步增加输入电压、我当时想增加 VCC 引脚上的电容、以便此时不会发生压降。 这是否可以、或者我们不应该这样做的原因是否存在。 欢迎提出任何其他建议。

谢谢。此致、
希拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hira、  

    感谢您与我们联系!

    我将对此进行研究、并在星期五之前向您提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢你的消息。 只是更新一下、我继续 在现有的1uF 电容器之上添加了一个2.2uF (100V、X7R) MLCC 电容器、似乎没有任何帮助。 我仍然看到 VCC 引脚上的压降、从而导致充电过早停止(电池充电>80%时无法重新启动)。 您对还能做些什么有什么建议吗? 我应该尝试增加更多的电容、还是电源电压(26.2V)对于6节电池而言太低? 从我可以看到的情况来看、数据表并未明确说明需要与电池的最大电压相比、输入电压要高多少。 理想情况下、我希望在不对电源板进行重大重新设计的情况下使其正常工作。 欢迎提出任何建议。

    此致、

    希拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hira、  

    感谢您的更新。  

    电缆上似乎会出现一些压降。 由于无法增大输入电压、因此可以减小充电电流。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    当您说"从电缆产生压降"时、您是指从 BQ24600到电池的电缆、还是指从降压/升压转换器为 BQ24600和 BQ24600供电的电缆? 请注意、降压/升压转换器和 BQ24600在具有非常粗的布线的同一 PCB 上彼此相邻、因此这里没有压降。  

    您能告诉我为6S 锂离子电池充电所需的 BQ24600的 VCC 引脚上输入的最小电压是多少吗? 目前、VCC 引脚的 电压为~26.2V、而6S 电池的最大充电电压为25.2V、因此至少有1V 的裕量。

    此致、

    希拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hira、您好!

    考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)和 MOSFET 中的直流损耗、TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V。 和输入感应电阻器(ACP 和 ACN 之间)、VCC 和输入电源之间的 RBFET 的体二极管压降、以及电池感应电阻器(SRP 和 SRN 之间)。 输入电源的功率限制必须大于系统负载或电池充电所需的最大功率(两者中的较大者)。

    此致、

    克里斯蒂安