您好!
我们在新电源板设计中使用 BQ24600作为电池充电控制器。 所选电池尺寸为6S (锂离子)、因此最大电池端子电压为25.2V。 充电电流设置为~1A。 充电器的输入电压为26.2伏...它来自升压转换器、并且这是它能够提供的最高电压。 VCC 引脚旁边有一个10欧姆串联电阻器和一个1uF 电容器、如数据表和 EVM 设计中所建议。
电池检测工作正常、连接后、控制器开始为电池充电。 不过、我们看到充电器直到充满电后才会为电池充电、并在80%左右过早停止。 发生这种情况时、探测 PG 信号(上拉至3.3V)会显示周期为~45ms 的某种方波。 因此、这告诉我们、充电器认为输入功率在尝试进一步为电池充电时不正常。 同时探测 SRN 和 VCC 引脚、我们可以看到、当问题发生时、充电器尝试为电池充电、但 SRN 略高、同时 VCC 降低、并且不再满足 VCC >SRN 条件、 因此充电器宣布功率状态不佳(PG 变为高电平)。 我认为 VCC 出现了下降、因为它是根据 TI 建议通过10欧姆电阻器供电的、此时 IC 从 VCC 汲取电流、并且 VCC 引脚上的电压下降(>1V)。
由于我们不能进一步增加输入电压、我当时想增加 VCC 引脚上的电容、以便此时不会发生压降。 这是否可以、或者我们不应该这样做的原因是否存在。 欢迎提出任何其他建议。
谢谢。此致、
希拉