This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电芯电压测量不正确

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325629/bq76942-incorrect-cell-voltage-measurement

器件型号:BQ76942

您好!  

我们将看到我们的 gg 在寄存器的 Cell 8和 Cell 9上进行了一个怪异的电压测量。 文件仅适用于 Cell 7。 这在我们校准温度后立即发生。 如果这是异常、这不是太大的问题、但我们将遇到一个问题、即如果内部传感器按照我们测得的温度进行校准、电池7实际上会打印出错误的电压(通常为+10mV 关闭)。 不确定这是两个单独的问题、还是它们在某种程度上是相关的。  

e2e.ti.com/.../7S2P_5F00_file_5F00_for_5F00_debugg.gg.csv

请告知。

谢谢!

明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minh

    您应该将一节真正的电池连接到电池10 (VC10-VC9)上。 请参阅以下常见问题解答:

    我建议首先在设置和设置中进行更改、然后查看是否有差异。

    此外、您能否共享原理图?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    有趣。 让我请到电气工程师那里、看看他的想法。 我很确信我们的电流电路板在制造时考虑到了电池1至电池7 = VC 0至 VC 7的假设。  

    谢谢!

    明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    这是板的原理图。  

    谢谢!

    明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minh

    是的、VC10 - VC9应连接电芯。 除此之外、看上去一切正常。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    您能告诉我、连接下面的8个电芯而不是顶部电芯会引入什么误差吗? 我们测试了一个8节串联电池和一个7节串联电池、并且仅在7节串联电池上看到了此电压变化。  

    谢谢!  

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    底部的两个电芯和电池组的顶部必须连接一个真正的电芯、IC 才能正常工作或<10s。  

    此致、  

    格雷罗阿雷利斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Arelis -我同意,我在我的设计中犯了一个错误-我会纠正, 但是、我们已经对设计进行了测试、未发现任何错误行为、我将尝试确定结果、以及如果该设计连接不正确、我们应该会看到什么故障? 它是否错误地测量电压、平衡是否失败? 是否存在电源问题? 什么是症状?

    感谢您的回复

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    该器件设计为在该配置下工作、将实际电芯连接在这些电芯上、如果不是、则该器件可能处于未知的不稳定状态、在这种状态下可以工作、也可能无法工作。 由于器件的复杂性以及关键节点未正确连接(悬空信号)、很难确定如果使用不当会发生什么、其中一些会处于未知状态、因此存在多种故障可能性。 我理解您进行了测试、没有看到故障、但这并不意味着如果以这种方式使用、就不会发生故障。 因此、要使器件作为数据表上的状态运行、需要进行这些更改、这正是我们在内部对其进行表征的方式。 希望这对您有所帮助。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

     这确实有助于,谢谢,可能会解释一些与校准的问题,我们已经随机看到,显然我会修改设计。

    加油打气

    理查德