您好!
我们将看到我们的 gg 在寄存器的 Cell 8和 Cell 9上进行了一个怪异的电压测量。 文件仅适用于 Cell 7。 这在我们校准温度后立即发生。 如果这是异常、这不是太大的问题、但我们将遇到一个问题、即如果内部传感器按照我们测得的温度进行校准、电池7实际上会打印出错误的电压(通常为+10mV 关闭)。 不确定这是两个单独的问题、还是它们在某种程度上是相关的。


e2e.ti.com/.../7S2P_5F00_file_5F00_for_5F00_debugg.gg.csv
请告知。
谢谢!
明