主题中讨论的其他器件:LM5164、 LM5169
你好
Im、目前正在使用 LM5164将48V 电池转换为13V。 在正常输入电压范围内、输入电流消耗约为800uA。 但是、当输入电压降至28V UVLO 阈值以下时、LM5164的输出降至2.4V、而输入电流增加至1.4mA。 在这种状态下、LM5164变得明显更热。 EN/UVLO 引脚电压约为1V。
如果有任何反馈会很有用、目前此电路无法使用、因为存在此行为。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
Im、目前正在使用 LM5164将48V 电池转换为13V。 在正常输入电压范围内、输入电流消耗约为800uA。 但是、当输入电压降至28V UVLO 阈值以下时、LM5164的输出降至2.4V、而输入电流增加至1.4mA。 在这种状态下、LM5164变得明显更热。 EN/UVLO 引脚电压约为1V。
如果有任何反馈会很有用、目前此电路无法使用、因为存在此行为。
你好
SW 节点不应处于2.5V 的直流电平、除非该引脚上存在较大的泄漏电流。
即使具有 FB 分压器负载、当器件被禁用时、SW 和 Vout 也应逐渐降至零。
您能在10Ω 短路的情况下测试吗?
我假设 EN 引脚上的1V 电压是以20Vin 测得的?
我希望确保该器件在输入电压不超过28V 时能够正常工作。
您是否可以移除底部 EN 电阻器并确保可以在低于28Vin 的电压下进行调节。
此外、尝试在 EN 输入上使用电压源、并确保该引脚上的阈值是正确的
这个函数是正确的。
您是否测试了多个稳压器样本?
谢谢
Frank 您好!
我同意 SW 节点上的2.5V 电压是非常奇怪的、
我将10欧姆输入电阻器短路了(只是为了防止连接时产生火花)。 我确实注意到了输入电流消耗的降低、但现在我在低于 UVLO 时从高于 UVLO 大约600uA 跳转到1mA…… 仍然不是10uA
是的、FB 引脚上的1V 在输入端约为20V
我移除了底部 UVLO/EN 电阻器、并且该器件在输出端保持13V 且输入低于28V (测试低至18V)
我可以确认、当反馈引脚电压小于1.4伏时、输入电流发生跳变。
我的全部5个样片以及使用该电路的少数其他项目上都存在该行为。 (我只是从不测量这个值)
该器件看起来运行正常、因为它提供了300mA 且几乎不会发热。 还有其他想法吗?
再次感谢您
你好
我为该 IC 购买了 EVM、并在从电路板上移除1M R5电阻并将受控电压施加到使能引脚后运行了相同的测试。
Vin = 26V 且 UVLO/EN <= 0.7V、Vout = 0V 且 Iin = 10uA。
此时 Vin = 26V 且 UVLO/EN > 1.5V、Vout = 12.1V 且 Iin = 30uA
Vin = 26V 且 UVLO/EN 介于0.7V 和1.5V 之间、Vout = 2.2V 且 Iin = 580uA
这模仿了我一直在经历的行为。 如果欠压锁定功能消耗的电流几乎是空载工作电流的20倍且输出保持部分有效状态、我不确定这点是什么。
这也是您在测试中看到的情况吗?
谢谢!