This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:低于 UVLO 阈值时的输入功耗

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317801/lm5164-q1-input-power-consumption-while-below-uvlo-threshold

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164LM5169

你好

Im、目前正在使用 LM5164将48V 电池转换为13V。 在正常输入电压范围内、输入电流消耗约为800uA。 但是、当输入电压降至28V UVLO 阈值以下时、LM5164的输出降至2.4V、而输入电流增加至1.4mA。 在这种状态下、LM5164变得明显更热。 EN/UVLO 引脚电压约为1V。  

如果有任何反馈会很有用、目前此电路无法使用、因为存在此行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请提供您的完整原理图。

    另外、请提供正常和异常行为期间的开关波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当测量 SW 节点时、在正常运行状态下一切看起来都正常。  一旦输入低于 UVLO 阈值、SW 节点就会变成一个稳定至2.5V 的直流信号。  此论坛不允许我附加图片或 PDF 文件,有没有其他方式分享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以尝试 jpeg;您应该可以将其拖到文本框中。

    我想你在看空载吗?

    您可能需要在一定负载下尝试它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与负载无关。  我真的不介意 SW 节点电压变为2.5V。  真正的问题是在低于 UVLO 时输入电流从800uA 增加到1.4mA。  数据表规定在此条件下输入电流应为10uA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    SW 节点不应处于2.5V 的直流电平、除非该引脚上存在较大的泄漏电流。

    即使具有 FB 分压器负载、当器件被禁用时、SW 和 Vout 也应逐渐降至零。

    您能在10Ω 短路的情况下测试吗?

    我假设 EN 引脚上的1V 电压是以20Vin 测得的?

    我希望确保该器件在输入电压不超过28V 时能够正常工作。

    您是否可以移除底部 EN 电阻器并确保可以在低于28Vin 的电压下进行调节。

    此外、尝试在 EN 输入上使用电压源、并确保该引脚上的阈值是正确的

    这个函数是正确的。

    您是否测试了多个稳压器样本?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank 您好!

    我同意 SW 节点上的2.5V 电压是非常奇怪的、

    我将10欧姆输入电阻器短路了(只是为了防止连接时产生火花)。 我确实注意到了输入电流消耗的降低、但现在我在低于 UVLO 时从高于 UVLO 大约600uA 跳转到1mA…… 仍然不是10uA

    是的、FB 引脚上的1V 在输入端约为20V

    我移除了底部 UVLO/EN 电阻器、并且该器件在输出端保持13V 且输入低于28V (测试低至18V)

    我可以确认、当反馈引脚电压小于1.4伏时、输入电流发生跳变。   

    我的全部5个样片以及使用该电路的少数其他项目上都存在该行为。 (我只是从不测量这个值)

    该器件看起来运行正常、因为它提供了300mA 且几乎不会发热。  还有其他想法吗?

    再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否测量 VIN 引脚或"BATTsw"连接器上的输入电流?

    测量的最大电流10Ω。

    看起来我们必须在实验室对其进行测试、因为我看不到任何明显的结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 BATTSW 连接器处进行测量、但该电路是目前组装在电路板上的唯一电路。  我已经订购了一个演示板、并计划在它到达时(有望在明天)我是否可以复制它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将请我们的技术人员在实验室中对此进行检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我为该 IC 购买了 EVM、并在从电路板上移除1M R5电阻并将受控电压施加到使能引脚后运行了相同的测试。  

    Vin = 26V 且 UVLO/EN <= 0.7V、Vout = 0V 且 Iin = 10uA。  

    此时 Vin = 26V 且 UVLO/EN > 1.5V、Vout = 12.1V 且 Iin = 30uA

    Vin = 26V 且 UVLO/EN 介于0.7V 和1.5V 之间、Vout = 2.2V 且 Iin = 580uA

    这模仿了我一直在经历的行为。 如果欠压锁定功能消耗的电流几乎是空载工作电流的20倍且输出保持部分有效状态、我不确定这点是什么。

    这也是您在测试中看到的情况吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的技术人员正在获取 EVM、并会尽快

    屏蔽。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们确认当 EN 输入介于0.7V 和1.5V 之间时、器件部分导通。

    我将与我们的设计和应用工程师讨论这一点、看看我们是否能提供更多

    严重的打击。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

     您是否能够在使能下降至1.4V 以下时看到输入电流大幅增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、我们会看到该区域的输入电流有所增加。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果负载电流处于600mA 范围内、您可能需要查看 LM5169系列。

    该器件表现出的输入电流现象与 LM5164

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    考虑这一点、但我需要知道这是设计意图行为(我怀疑)、还是系统问题或部件缺陷。  考虑到这种行为的影响、向电池供电系统销售这种器件非常危险。  我们已经有一些现场报告表明、48V 电池模块在不合理的短时间内放电至超过安全电压限值。   TI 工程部门是否已在这个问题上进行过权衡?

    再次感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们会跟进我们的设计团队、询问您的问题。

    感谢您的耐心。

    我们希望在本周晚些时候与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    这方面是否有任何新的更新? 此零件行为是否属于系统设计问题? 这是否意味着更大的问题? 我正在辩论是不是要放弃该组件用于新设计、还是要添加额外电路来消除这个问题。 或者、这个问题是否会在以后的生产运行中得到解决?

    谢谢!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已向我们的设计人员确认、您看到的此器件行为是正常的。

    您可能想要调查另一款符合您要求的产品。

    请记住、我们的大多数数据表在实际工作温度范围内

    EN 阈值的这个"灰色"区域。  最好测试任何特定器件、以确保其满足所有  

    您的所有要求、然后再 将设计投入生产。

    谢谢