This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关 VatChgTerm 寄存器的问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326371/bq27426-questions-about-vatchgterm-registers

器件型号:BQ27426

您好,

1、VatChgTerm 寄存器的用途是什么? 是否与保留容量类似?

2、VatChgTerm 与端子电压之间的容量= FuelGauge.FCC。 理解是否正确?

3、VatChgTerm 与 DODatEOC 有何关系? 对应的公式是什么?

4、根据我们正在使用的电池信息、是否可以让 VatChgTerm = 4400mV? 原因是什么?

5、修改 VatChgTerm (4250mV --> 4400mV)后,对燃料计有何影响? 请帮助进行详细说明。

6. VatChgTerm 和 Taper Voltage 之间的关系是什么?

7、完成黄金学习后、电池在 Chg TERM=4389mV 和 Taper Voltage=4339mV 时具有 V。

根据 FAE 的建议、在生成的 FS 文件中手动修改 Chg TERM=4250mV 时的 V、并与 Taper Voltage=4252mV 同步。

FAE 的推理是、如果 VatChgTerm 设置过高、可能会导致老化细胞无法达到100% SOC。 根据 TI 的经验、这个值应该被设定为低于电池电压100mV-150mV。

7-1、以上推理是否正确? 您能说出真正的原因吗?

7-2、手动将 Chg 项上的 V 修改为4250mV 是否合理? 这有什么影响?

7-3、手动修改 Taper Voltage=4252mV 是否合理? 这有什么影响?

7-4. Chg Term 处的 V 与 Taper Voltage 之间的关系是什么? 与 SOC 之间有何关联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:监测计使用 Chg Term 处的 V 来计算整个电芯(EOC 处的 DOD)的放电深度。 它是 SOC = 100%的基准点(与收尾速率一起定义 FCC)。

    A2:FCC 是在*SPECIFIC*放电情况下电芯电压降至终止电压(+Delta 电压)以下之前电芯充满电(EOC 处的 DOD)时可提供的总电荷。

    A3:DODatEOC = f (VatChgTerm、Taper Current、T)。 该电量监测计将 OCV 建模为 DOD 和 T 的函数(这是 ChemID 和算法的核心)。 如果有 VatChgTerm、Taper Current 和 Ra (DODatEOC)、则可以计算 OCV。 确切的"f"是专有信息。

    A4:VatChgTerm 是一个动态参数。 该值应在初始时设置为充电器的恒定电压。 它不一定与电池数据表中的充电电压相同-它特定于应用、并取决于您选择的内容。 电量监测计会在检测到充满电时自动测量和更新电量(这是电量监测计检测充满电非常重要的一个原因)。

    A5:电量监测计将计算不同的 DODatEOC、因此 FCC 将发生变化。 请注意、电量监测计将仅在特定时间计算 DODatEOC、因此仅更改 VatChgTerm 不会立即生效。 最好根据答案 A4进行设置。

    A6:Taper Voltage 是在充电期间电量监测计开始监测测量电流以进行充电终止检测时的阈值。 如果电压过低、即使电流降至 Taper Rate 指定的电流以下、监测计也不会认为电池已充满电。

    A7-1:VatChgTerm 由监测计测量、并取决于您的充电电压。 因此、如果您将其设置为特定值、则在下次电量监测计检测到充电终止时、电量监测计会覆盖该值。 因此、推理不正确。

    A7-2:只有当您的充电器使用这个电压时、它才是合理的。 否则就毫无意义了。 效果是 FCC 将调整以反映此电压下的充电终止。

    A7-3 & 4:锥形电压应被设定为大大低于(至少比您应用中充电终止时的最低充电电压100mV)。 如果您的充电器能够以4250mV 的恒定电压相位终止充电、那么我会将 Taper Voltage 设置为4150mV。 收尾电压仅是阈值、不会对监测结果产生直接影响。 它仅定义监测计可能认为充满电的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    1、你的答复没有回答我的问题。 我的理解是:Charge --> Battery Voltage > Taper Voltage --> Charge Current 已更新 VatChgTerm --> DODatEOC 仿真--> FCC 更改。 理解是否正确?

    Unknown 说:
    6. VatChgTerm 和 Taper Voltage 之间的关系是什么?

    2、DODatEOC 在哪些情况下计算? 需要满足哪些条件?

    A5:电量计将计算不同的 DODatEOC、因此 FCC 将会改变。 请注意、电量监测计将仅在特定时间计算 DODatEOC、因此仅更改 VatChgTerm 不会立即生效。 根据答案 A4最好设置。

    3、"以下至少100mV"的基础是什么?

    A7-3 & 4:锥度电压应明显低于(至少低于100mV)您应用中充电终止时的最低充电电压。 如果您的充电器能够以4250mV 的恒定电压相位终止充电、那么我会将 Taper Voltage 设置为4150mV。 收尾电压仅是阈值、不会对监测结果产生直接影响。 它仅定义监测计可能认为充满电的电压电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一:是的。 基本思路是正确的。 详细信息不完整。    有关详细信息、请查看 www.ti.com/.../sluubb0.pdf 中的7.4.2.3.10 Taper Rate、Taper Voltage 一章(控制充电终止检测的不仅仅是 Taper Voltage 和 Taper Rate)。

    #2:电量监测计将计算充电开始、充电终止检测以及温度变化超过5摄氏度(默认值)时的 DODatEOC。 因此、如果只更改 VatChgTerm、则还必须触发这些事件之一才能使 DODatEOC (和 FCC)进行更改。

    #3:它是基于我认为是一个良好的利润。 您可以根据需要进行更改、但请确保它不会太小、因为电量监测计可能无法可靠地检测到充满电。 此外、如果您设置为裕度过高、并且满足7.4.2.3.10以下的其他条件、则电量监测计可能会错误地检测到充满电。