您好,
1、VatChgTerm 寄存器的用途是什么? 是否与保留容量类似?
2、VatChgTerm 与端子电压之间的容量= FuelGauge.FCC。 理解是否正确?

3、VatChgTerm 与 DODatEOC 有何关系? 对应的公式是什么?
4、根据我们正在使用的电池信息、是否可以让 VatChgTerm = 4400mV? 原因是什么?

5、修改 VatChgTerm (4250mV --> 4400mV)后,对燃料计有何影响? 请帮助进行详细说明。
6. VatChgTerm 和 Taper Voltage 之间的关系是什么?
7、完成黄金学习后、电池在 Chg TERM=4389mV 和 Taper Voltage=4339mV 时具有 V。
根据 FAE 的建议、在生成的 FS 文件中手动修改 Chg TERM=4250mV 时的 V、并与 Taper Voltage=4252mV 同步。
FAE 的推理是、如果 VatChgTerm 设置过高、可能会导致老化细胞无法达到100% SOC。 根据 TI 的经验、这个值应该被设定为低于电池电压100mV-150mV。
7-1、以上推理是否正确? 您能说出真正的原因吗?
7-2、手动将 Chg 项上的 V 修改为4250mV 是否合理? 这有什么影响?
7-3、手动修改 Taper Voltage=4252mV 是否合理? 这有什么影响?
7-4. Chg Term 处的 V 与 Taper Voltage 之间的关系是什么? 与 SOC 之间有何关联?