This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80学习问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313329/bq40z80-bq40z80-learning-issue

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

尊敬的支持部门:

我使用的 BQ40Z80与6芯串联电池组。

我在读取 SLUA848后开始了学习周期。

ChemID = 1892

不幸的是它没有工作,因为在 DSG+REST (5H)+CHG+REST (2H), LStatus 仍然4。

VOK = 0、REST = 1。

我已经尝试过几次,它不起作用。
我已上传日志。


问题可能是什么?
可以帮帮我吗?

提前感谢您。

e2e.ti.com/.../BQ40Z80_5F00_log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持部门:

    很抱歉。
    我忘记上传日志了。

    提前感谢您。

    e2e.ti.com/.../0247.BQ40Z80_5F00_log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看日志文件、ITStatus 的整个日志文件的 VOK 为高电平、并且 RDIS 未在初始放电时设置。 这可能会导致更新状态不变。 您能否确认、周期开始时正在进行下面的重置、以设置 RDIS?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的收看。

    我再次在日志文件中检查了 ITStatus。

    DSG 开始 2024/1/15 10:40:39 -> IT 状态:0x0814:Vok=0、RDIS=1

    DSG REST 2024/1/15 17:40:13 -> IT 状态:0x0811:Vok=0、RDIS=0

    CHG 开始2024/1/16 8:43:01 -> IT 状态:0x0919:Vok =1、RDIS=0

    CHG REST 2024/1/16 12:15:34 -> IT 状态:0x0911:Vok=0、RDIS=0

    应在开始放电时对其进行复位。

    请您再次检查文件吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我是在指这些寄存器的位映射错误。 再看一下、您对 VOK 和 RDIS 的看法是正确的。

    进一步查看日志、我认为发生这种情况的原因是充电后未设置[REST]位、从而确定即使 VOK 和 RDIS 清零、是否进行了有效的 OCV 测量。

    我认为、当未进行有效的 OCV 测量时、以下其中一个方面是线性的:

    您还能告诉我如何为该学习循环选择 ChemID? 是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的收看。

    我获得了 ChemID 读数 SLVA725A。

    我使用了 BqStudio 来记录数据。

    这是上传的数据。

    e2e.ti.com/.../3718.GPCPackaged.zip

    我做错了吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi:

    您能否发送 GPCCHEM 工具生成的报告以便我检查结果?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    这是结果数据。

    e2e.ti.com/.../7215.GPCPackaged_2D00_report.zip

    您能检查一下吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi:

    感谢发送、所选的 ChemID 似乎是正确的、因为 ChemID 1892的 DOD 误差为1.21%。

    再次查看.log 文件、我认为仍然可能发生这种情况是因为最后一次充电后的电压不稳定、而应该处于张弛状态。  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回复。

    您的意思是、电压在最后一次充电两小时后仍然不稳定?

    这可能是电池规格。

    是否有办法延长休息时间?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi:

    是的、但是我发现了可能导致此问题的其他问题。

    当初始放电开始时、VOK 位永远不会置位。 这可能会影响学习周期的过程。 请确保在初始放电开始时设置 VOK 位:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回复。

    我通过以下步骤开始初始放电。

    1.命令: FET_EN

    2.命令: gauge_en

     QEN=1、VOK =1

    3.命令:重置

     VOK = 0、RDIS = 1

    4.放电开始

    复位后是否需要等到 VOK = 1?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi:

    是的、在复位完成后、请确保仍然通过 FET_EN 使能充电和放电 FET、因为在观察到充电或放电时会设置 VOK。 下面介绍了第一次放电的过程以及这些位应何时设置和清除的过程。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回复。

    我再次读取 SLUA848。

    在图3中、学习周期在 DSG+REST (5h)之后开始。

    我将再次尝试以这种方式进行学习、这与4.2.1中的第一个描述不同。

     非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi:

    完成此操作后、请发送.log 和.gg 文件、以便我们可以深入了解。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我尝试通过参考图3对他们进行培训、但没有效果。

    请允许我查看 BQ40Z80的学习周期。

    请回答我的问题。

    1.将电芯放气,让它们休息至少5小时。

    2.启用 Impedance Track (0x21)、发出复位命令(0x41)。 LStatus()从00更改为04

    [Q1.如果我在此时间执行复位、VOK = 0、RDIS = 1。 它与图3不同、是这样吗?]

    3.将电池充满电以确保设置[FC]位并让其静置至少两个小时。

    [Q2.使用专用充电器进行外部平衡充电是否会影响学习?]

    4.按应用的典型放电率将电芯放电至空电。  

    [Q3.它是否必须介于 C/5 (1000mA - 200mA)与 C/10 (1000mA -> 100mA)速率之间?]

    [Q4. RDIS = 1。 有问题吗?]

    5.让细胞休息5小时。

    [Q5.如果 REST = 1,RDIS=0,VOK = 1,Lstatus=0x05,我该如何重新学习?]

    如果我学到的东西不正确、请告诉我。

    提前感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuichi:

    1.将电芯放气,让它们休息至少5小时。

    2.启用 Impedance Track (0x21)、发出复位命令(0x41)。 LStatus()从00更改为04

    [Q1.如果我在此时间执行复位、VOK = 0、RDIS = 1。 它与图3不同、是这样吗?]

    [/报价]

    第1项和第2项需要按相反的顺序完成。 发送 IT Enable、则需要完成复位才能开始放电。 完成此操作后、在开始放电时、RDIS 和 VOK 都应设置为1。 在观察到充电或放电时、RDIS 在复位时设置为1、VOK 设置为1。

    3.将电池充满电以确保设置[FC]位并让其静置至少两个小时。

    [Q2.使用专用充电器进行外部平衡充电是否会影响学习?]

    [/报价]

    第3项正确。 您能否更深入地介绍一下您如何设置该外部平衡?

    4.按应用的典型放电率将电芯放电至空电。  

    [Q3.它是否必须介于 C/5 (1000mA - 200mA)与 C/10 (1000mA -> 100mA)速率之间?]

    [Q4. RDIS = 1。 有问题吗?]

    [/报价]

    项目4正确。  

    问题3:正确。

    Q4:是的,这可能会导致问题。 请告诉我、此问题是否不止一次出现。

    5.让细胞休息5小时。

    [Q5.如果 REST = 1,RDIS=0,VOK = 1,Lstatus=0x05,我该如何重新学习?]

    [/报价]

    Q5:此时 VOK 应为0。 如果此问题再次出现、请告诉我。 若要重新学习、请在数据闪存中将每个 Cell # R_A Flag 重置为0xFF55、同时将 LStatus 重置为0x00。

    如果尝试其他学习周期、请启动日志以跟踪测量结果。 这将帮助我们调试出现的任何问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]