主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQSTUDIO
尊敬的支持部门:
我使用的 BQ40Z80与6芯串联电池组。
我在读取 SLUA848后开始了学习周期。
ChemID = 1892
不幸的是它没有工作,因为在 DSG+REST (5H)+CHG+REST (2H), LStatus 仍然4。
VOK = 0、REST = 1。
我已经尝试过几次,它不起作用。
我已上传日志。
问题可能是什么?
可以帮帮我吗?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持部门:
我使用的 BQ40Z80与6芯串联电池组。
我在读取 SLUA848后开始了学习周期。
ChemID = 1892
不幸的是它没有工作,因为在 DSG+REST (5H)+CHG+REST (2H), LStatus 仍然4。
VOK = 0、REST = 1。
我已经尝试过几次,它不起作用。
我已上传日志。
问题可能是什么?
可以帮帮我吗?
提前感谢您。
尊敬的支持部门:
很抱歉。
我忘记上传日志了。
提前感谢您。
感谢您的收看。
我再次在日志文件中检查了 ITStatus。
DSG 开始 2024/1/15 10:40:39 -> IT 状态:0x0814:Vok=0、RDIS=1
DSG REST 2024/1/15 17:40:13 -> IT 状态:0x0811:Vok=0、RDIS=0
CHG 开始2024/1/16 8:43:01 -> IT 状态:0x0919:Vok =1、RDIS=0
CHG REST 2024/1/16 12:15:34 -> IT 状态:0x0911:Vok=0、RDIS=0
应在开始放电时对其进行复位。
请您再次检查文件吗?
此致。


您好!
抱歉、我是在指这些寄存器的位映射错误。 再看一下、您对 VOK 和 RDIS 的看法是正确的。
进一步查看日志、我认为发生这种情况的原因是充电后未设置[REST]位、从而确定即使 VOK 和 RDIS 清零、是否进行了有效的 OCV 测量。


我认为、当未进行有效的 OCV 测量时、以下其中一个方面是线性的:

您还能告诉我如何为该学习循环选择 ChemID? 是否使用了 GPCCHEM 工具?
此致、
安东尼·巴尔迪诺
感谢您的收看。
我获得了 ChemID 读数 SLVA725A。
我使用了 BqStudio 来记录数据。
这是上传的数据。
e2e.ti.com/.../3718.GPCPackaged.zip
我做错了吗?
此致。
感谢您的回复。
这是结果数据。
e2e.ti.com/.../7215.GPCPackaged_2D00_report.zip
您能检查一下吗?
此致。
尊敬的 Anthony:
我尝试通过参考图3对他们进行培训、但没有效果。
请允许我查看 BQ40Z80的学习周期。
请回答我的问题。
1.将电芯放气,让它们休息至少5小时。
2.启用 Impedance Track (0x21)、发出复位命令(0x41)。 LStatus()从00更改为04
[Q1.如果我在此时间执行复位、VOK = 0、RDIS = 1。 它与图3不同、是这样吗?]
3.将电池充满电以确保设置[FC]位并让其静置至少两个小时。
[Q2.使用专用充电器进行外部平衡充电是否会影响学习?]
4.按应用的典型放电率将电芯放电至空电。
[Q3.它是否必须介于 C/5 (1000mA - 200mA)与 C/10 (1000mA -> 100mA)速率之间?]
[Q4. RDIS = 1。 有问题吗?]
5.让细胞休息5小时。
[Q5.如果 REST = 1,RDIS=0,VOK = 1,Lstatus=0x05,我该如何重新学习?]
如果我学到的东西不正确、请告诉我。
提前感谢您的合作。
尊敬的 Shuichi:
1.将电芯放气,让它们休息至少5小时。
2.启用 Impedance Track (0x21)、发出复位命令(0x41)。 LStatus()从00更改为04
[Q1.如果我在此时间执行复位、VOK = 0、RDIS = 1。 它与图3不同、是这样吗?]
[/报价]第1项和第2项需要按相反的顺序完成。 发送 IT Enable、则需要完成复位才能开始放电。 完成此操作后、在开始放电时、RDIS 和 VOK 都应设置为1。 在观察到充电或放电时、RDIS 在复位时设置为1、VOK 设置为1。
[/quote][/quote][/quote]3.将电池充满电以确保设置[FC]位并让其静置至少两个小时。
[Q2.使用专用充电器进行外部平衡充电是否会影响学习?]
[/报价]第3项正确。 您能否更深入地介绍一下您如何设置该外部平衡?
[/quote][/quote]4.按应用的典型放电率将电芯放电至空电。
[Q3.它是否必须介于 C/5 (1000mA - 200mA)与 C/10 (1000mA -> 100mA)速率之间?]
[Q4. RDIS = 1。 有问题吗?]
[/报价]项目4正确。
问题3:正确。
Q4:是的,这可能会导致问题。 请告诉我、此问题是否不止一次出现。
[/quote]5.让细胞休息5小时。
[Q5.如果 REST = 1,RDIS=0,VOK = 1,Lstatus=0x05,我该如何重新学习?]
[/报价]Q5:此时 VOK 应为0。 如果此问题再次出现、请告诉我。 若要重新学习、请在数据闪存中将每个 Cell # R_A Flag 重置为0xFF55、同时将 LStatus 重置为0x00。
如果尝试其他学习周期、请启动日志以跟踪测量结果。 这将帮助我们调试出现的任何问题。
此致、
安东尼·巴尔迪诺