我面临的问题是 BQ25798 (BMS03A4)的评估板。 当电力输送到 th 电路板时、状态 LED 开始闪烁。 我需要知道发生相同情况的可能原因是什么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Poorti:
在 BQ25798上施加了多大的电压? 如果在 UVLO 和 OVP 窗口之外、STAT 闪烁。 您的电源是否能够提供充电器输入电流限制所设置的电流? 您是否执行了 https://www.ti.com/tool/BQ25798EVM?上用户指南中的步骤?
此致、
杰夫
尊敬的 Jeff:
我已经在 VIN1 (J1)连接器上施加了5V 的电压。 一旦我连接、STAT LED 开始闪烁、但当我连接负载时、闪烁停止。 此外,我已经选择的 prog 电阻器是27kohm . 理想情况下、它在电池端子上给出16.8V 电压、但它在10.2至13.8之间波动。 当我连接100mA 负载后、电压电平降至2。 并在施加更多负载的同时、以相同的行为逐渐减小。 请帮我解决。
此致、
穷国
尊敬的 Jeff:
另一个观察从我的一侧是,在我们连接 JP30(上拉连接器)时发生了 probem 然后 LED 开始闪烁&输出电压波动. 当我们断开连接器时、LED 会熄灭、并且电池端子处的电压符合要求。 同时将电源保持在同一个位置、然后连接连接器、LED 开关持续打开、电流消耗停留在100mA 而没有任何波动、电池端子上的电压也稳定。 但电源关闭后重启会使系统恢复到初始状态、即 LED 闪烁和电压波动。
我们发现在 VBUS 和3V3总线之间必须进行一些必要的配置。
求你帮我。"
谢谢、此致
波尔蒂·瓦尔斯尼
嘿、Jeff、
在我们使用 BQ25798 IC 设计的定制电路板中,我有一些疑问:
1) 1)当我们提供接近 VSYS 值的输入电压时、只有我们得到稳定的输出电压。 数据表中也包含这篇文章。 
但在评估板中、我们提供的输入电压为5V、但在输出中、我们提供的输出为4.2V、8.4、12.6、16.9)、具体取决于 prog 电阻器跳线选择。
为什么会这样呢?
我们只遵循了评估板的完整设计。
此致
波尔蒂
尊敬的 Poorti:
EVM 电路板工作正常。 当在 VBUS 上向充电器提供一个有效输入电压源、如5V USB、经稳压的 SYS 输出电压为最小系统电压或电池稳压电压中的较高者。 PROG 引脚电阻器设置电池数(1、2、3、4)、电池稳压电压和最小系统电压。 如果 BAT 上未连接电池或仿真器、则 MINSYS 之间的 SYS 脉冲会略高于 BATREG。
此致、
杰夫