This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BMS034A

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323862/bq25798-bms034a

器件型号:BQ25798

我面临的问题是 BQ25798 (BMS03A4)的评估板。 当电力输送到 th 电路板时、状态 LED 开始闪烁。 我需要知道发生相同情况的可能原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorti:

    在 BQ25798上施加了多大的电压?  如果在 UVLO 和 OVP 窗口之外、STAT 闪烁。  您的电源是否能够提供充电器输入电流限制所设置的电流?  您是否执行了 https://www.ti.com/tool/BQ25798EVM?上用户指南中的步骤?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已经在 VIN1 (J1)连接器上施加了5V 的电压。 一旦我连接、STAT LED 开始闪烁、但当我连接负载时、闪烁停止。 此外,我已经选择的 prog 电阻器是27kohm . 理想情况下、它在电池端子上给出16.8V 电压、但它在10.2至13.8之间波动。  当我连接100mA 负载后、电压电平降至2。 并在施加更多负载的同时、以相同的行为逐渐减小。 请帮我解决。  

    此致、

    穷国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    另一个观察从我的一侧是,在我们连接 JP30(上拉连接器)时发生了 probem 然后 LED 开始闪烁&输出电压波动. 当我们断开连接器时、LED 会熄灭、并且电池端子处的电压符合要求。 同时将电源保持在同一个位置、然后连接连接器、LED 开关持续打开、电流消耗停留在100mA 而没有任何波动、电池端子上的电压也稳定。 但电源关闭后重启会使系统恢复到初始状态、即 LED 闪烁和电压波动。

    我们发现在 VBUS 和3V3总线之间必须进行一些必要的配置。

    求你帮我。"

    谢谢、此致

    波尔蒂·瓦尔斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorti:

    JP30将3.3V 稳压器的输出连接到 LED 和/CE 引脚的上拉电阻。  如果移除、LED 将无法闪烁、并且无法通过移除 JP17来禁用充电。  如果未禁用充电、则预计会产生脉冲。

    它还上拉 SCL 和 SDA、但通信盒可能已经将它们上拉。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    在我们使用 BQ25798 IC 设计的定制电路板中,我有一些疑问:

    1) 1)当我们提供接近 VSYS 值的输入电压时、只有我们得到稳定的输出电压。 数据表中也包含这篇文章。

    但在评估板中、我们提供的输入电压为5V、但在输出中、我们提供的输出为4.2V、8.4、12.6、16.9)、具体取决于 prog 电阻器跳线选择。  

    为什么会这样呢?

    我们只遵循了评估板的完整设计。

    此致

    波尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorti:

    EVM 电路板工作正常。 当在 VBUS 上向充电器提供一个有效输入电压源、如5V USB、经稳压的 SYS 输出电压为最小系统电压或电池稳压电压中的较高者。  PROG 引脚电阻器设置电池数(1、2、3、4)、电池稳压电压和最小系统电压。  如果 BAT 上未连接电池或仿真器、则 MINSYS 之间的 SYS 脉冲会略高于 BATREG。

    此致、

    杰夫