This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:VSYS 和 VBAT 最大电流

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17318Q2, BQ24170, CSD17313Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325630/bq24170-vsys-and-vbat-maximum-current

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: CSD17313Q2、CSD17318Q2

您好、TI!

BQ24170的数据表指出、充电器集成了4A MOSFET、最大电池充电电流为4A。

我的问题是、该电流限制是否也会影响通过 VSYS 的电流?

我的系统只需要为电池充电至高达2安培、但 VSYS 负载为6AMPS。

我目前在低功率应用中使用这款充电器、因此理想情况下、同样的器件可用于高功率应用。

如果此部件不满足要求、建议用于3节锂离子电池的独立充电器支持高达8A 的总电流?

谢谢。

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    由于输入/适配器通过 FET 传递到 VSYS、因此该电流仅受交流 FET 和 RB FET 的限制。  如果使用了充电器输入电流限制功能并且 VSYS 电流超过了充电输入电流限制、则没有电流进入电池充电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的澄清。

    因此、我应该能够使用 BQ24170以2安培的电流为3节电池充电、并为6安培的 VSYS 负载供电、前提是:

    1、电源有足够的功率。 (将使用15V、225W PSU)。

    2.  同时使用电流限制为5A 至更高的 CSD17313Q2 FET。

    3.通过将 VACSET 调整 为6V、将 IDPM 配置为15A。

    4.通过将 VISET 调整为0.4V、将 ICHARGE 配置为2 AMP。

    您能否推荐任何来自 TI 的 FET 来替代  CSD17313Q2?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     318Q2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!

    VACSET 最大值为3.6V。  IDPM 不限制流经交流和 RB FET 的电流。  它只会减少转换器用于为电池充电的电流量。  例如、如果您的系统需要15A 或更多电流、而 ICHG=2A 和 IDPM =15A、则电流的充电电流是0A 、因为 IDPM 处于活动状态。  系统可以顺利获得15A+的电流。   

    CSD17318Q2是一个不错的选择。

    此致、

    杰夫