Other Parts Discussed in Thread: CSD17318Q2, BQ24170, CSD17313Q2
主题中讨论的其他器件: CSD17313Q2、CSD17318Q2
您好、TI!
BQ24170的数据表指出、充电器集成了4A MOSFET、最大电池充电电流为4A。
我的问题是、该电流限制是否也会影响通过 VSYS 的电流?
我的系统只需要为电池充电至高达2安培、但 VSYS 负载为6AMPS。
我目前在低功率应用中使用这款充电器、因此理想情况下、同样的器件可用于高功率应用。
如果此部件不满足要求、建议用于3节锂离子电池的独立充电器支持高达8A 的总电流?
谢谢。
拉斐尔